This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:如何将数据从 System_MetaDataBuffer 类型转换为 System_VideoFrameBuffer 类型?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621418/tda2evm5777-how-to-convert-the-data-from-the-type-system_metadatabuffer-to-the-type-system_videoframebuffer

器件型号:TDA2EVM5777

我们希望 在 LCD 上显示 tidl usecase、因此我们将修改 tidl usecase。  

 我们的配置文本如下:

Capture -> Alg_tidlpreproc (A15)

ALG_tidlpreproc (A15)-> ALG_tidl_1 (EVE1)

ALG_tidlpreproc (A15)-> ALG_tidl_2 (EVE2)

ALG_TIdl_1 (EVE1)->合并(IPU1_0)

ALG_TIdl_2 (EVE2)->合并(IPU1_0)

合并(IPU1_0)-> Display_Video

  

我们发现 ALG_TIdl 函数会输出  System_MetaDataBuffer 类型的数据、而 我们需要   在 LCD 上显示 System_VideoFrameBuffer 类型的数据。

现在、我想了解如何将数据从 System_MetaDataBuffer 转换为 System_VideoFrameBuffer?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用哪个版本的 VisionSDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan、我的 VisionSDK 版本为 VISON_SDK_02_12_01_00。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TIDL 过程仅输出元数据、您需要使用此元数据来创建/绘制视频缓冲区/数据以在 LCD/HDMI 上显示。

    VSDK 3.1 (~OCT Mid)将支持一个类似的 UC

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您对此创建是否有任何规范? 或者是否有任何示例程序显示此创建?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不是这样、它取决于您希望如何将其可视化、一种方法是使用 TIDL 过程中的元数据选择原始视频的亮度部分并使用不同的色度(颜色)等进行叠加。 请等待 VSDK 3.1版本、我们将提供一些启用了这些可视化功能的演示。

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shiju、VSDK 3.1是否已发布? 有人告诉我 VSDK 3.1将于9月17日发布
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VSDK 3.1将于~2017年10月中旬发布。

    此致、Shiju