This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:用于在 K2H EVM 中测试 AMC 连接器接口的子卡的详细信息

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619399/66ak2h14-details-of-daughter-card-for-testing-amc-connector-interfaces-in-k2h-evm

器件型号:66AK2H14

您好!

在 K2H EVM 中,许多信号(如 PCIe、SGMII、SRIO)都连接到 AMC 连接器。  

请告诉我用于测试这些接口的子卡的详细信息。

此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、
    我们使用 AMC 分线卡测试 SerDes 接口。 AMC 分线板可将每个信号连接到 SMA 连接器。 我们使用 SMA 电缆将串行器/解串器接口连接到其他板、以测试这些接口。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您提供相关信息。

    " 我们使用 SMA 电缆将串行器/解串器接口连接到其他板以测试这些接口。 "

    请告诉我这些其他电路板是什么。 另一端是否使用相同的 EVM?

    此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    正在等待回复...

    此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    使用同轴电缆适配器可以将 K2H EVM 连接到许多其他 KeyStone 和 KeyStone 2 EVM。 我不知道具体使用了哪些 EVM。

    此致、

    Bill