This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/processor-SDK-AM437X:DCAN IF1CMD 寄存器问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628681/starterware-processor-sdk-am437x-dcan_if1cmd-register-question

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:AM4377

工具/软件:Starterware

您好,

我们正在调试 DCAN 外设(AM4377),、并有关于寄存器的一些问题。

1.我不理解 CTRL(DCAN IF1CMD),的功能以及与 TXRQST_NEWDAT (DCAN IF1CMD)的关系。

2、如何触发 MOBI__LW_AT__?的发送、将报文编号写入 IF1命令寄存器的位[7:0]?或将 TXRQST_NEWDAT ?位置位

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么软件? 哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PROCESSOR-SDK-RTOS-AM437X 04_00_00_04 (用于 windows)+ CCSv7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6月、
    此问题是否仍然存在?

    Lali