主题中讨论的其他器件: OMAPL138、 CSD
您好!
我们有一个定制板、用于连接 Micron MMC (特别是 MTFC4GACANA-4M IT、它实施 JEDEC 标准第84-B451)。 我们已经完成了这项工作、并已工作了几年。 我们现在发现无法再获得这些 Micron 芯片中的任何一个、因此我们发现了我们认为引脚兼容器件的引脚(Micron MTFC4GLGDQ-AIT Z 实现 JEDEC A441)。
我看到的问题是、当我们使用新器件时、我似乎没有从 MMC 芯片获得响应。 SYS/BIOS 驱动程序将其检测为 MMC、但 IOCTL_START 永远不会从芯片响应。 我们假设、在不对驱动程序或初始化代码进行任何更改的情况下、从4.51标准移至4.41标准是可以的。 我是不是缺少什么东西、还是有人想在哪里查找有关 OMAP-L138与旧版 JEDEC 标准兼容性的更多信息?
具体而言、我们有一个仅使用 DSP 的小型应用、我们在电路板结账期间首先通过 JTAG 加载该应用、该应用负责将 Linux 内核编程到 MMC。 从这里开始、ARM 内核从 MMC 引导。
我们能否考虑 OMAP-L138 IP 兼容的更高 JEDEC 标准?
非常感谢您的回答!