请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:TI-RTOS
您好!
是否可以将 AM5728的 MPU (A15) L2高速缓存 RAM 用作正常 RAM? 我已经看过使用 DSP L2 RAM、而不是 MPU (A15) L2 RAM 执行此操作的 TI-RTOS 示例。
这可以单独通过.cfg 文件来实现、还是还应该使用内存部分中添加的 L2 RAM 创建一个新的"平台"?
最后、我尝试通过添加到.cfg 文件中、将应用程序的.text 段放入 OCMC_RAM2中:
Program.sectMap[".text"]="OCMC_RAM2";
但这不起作用、因为 linker.cmd 最终包含以下段:
.text:{*(.text)} at>OCMC_RAM2
它仍然包含 .text :{...} > region_text 语句。
如何覆盖.cfg 文件中的默认.text 段放置?
谢谢、Kieran。