工具/软件:Linux
我们开发了一款基于 AM5728并具有 HDMI 和 LCD 显示屏的产品。 我们在视频1引脚上有 LCD 我们让显示屏正常工作、但当前配置中的显示屏共享相同的帧缓冲器/dev/fb0.
我已经介绍了 DSS 用户指南、但看不到这方面的任何内核配置。 除了 LCD 之外、我无法在器件树中找到任何东西、并且我已对其进行了修改以适应我们的 LCD。
我的一个线索是、需要对视频多路复用器寄存器进行重新编程、以使用视频1流而不是电视流、并通过 DSS_CTRL 寄存器的位17和16来完成。 但是、我看不到哪种合适的方法来实现这一点。
有人能否提供有关如何配置 omapdrm 驱动程序和/或设备树以执行此操作的适当方法的指导?
提前感谢!