This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EVMK2H:NAND 闪存融合

Guru**** 2584155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627625/rtos-evmk2h-nand-flash-fusing

器件型号:EVMK2H

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我只想引导 EVM 板 DSP 、而不是 ARM。 和 NAND 闪存。

我建议 使用 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_BOOT_K2H/E/L 通过 TI 工程师的 NAND 启动 DSP。

我阅读了该页面。 NOR SPI 闪存需要该页面。 但我需要 NAND 闪存版本。

我能得到另一条建议吗?

此致。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个 RTOS SDK 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前仅支持 SPI、也不支持与次级引导加载程序一起使用的 Keystone II 器件上的引导。

    该 SDKn`t NAND 闪存写入器支持、但次级引导加载程序不支持从 NAND 引导。 对于 NAND 启动、您可以查看此处的示例:
    processors.wiki.ti.com/.../KeystoneII_Boot_Examples

    您将需要将从 SBL 唤醒 DSP 的代码集成到这些示例中。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复

    SDK 版本为 pdk_k2hk _4_0_4。

    我有更多问题。

    我找到了一个 git.ti.com/keystone2_boot_examples 引导示例 、但它们没有 examples/K2H/nand/多级

    2.如何从.out 文件生成.dat 文件?

    3.我认为该示例适用于 ARM、该示例直接应用 DSP 引导?

    我需要你的帮助。

    此致。

    Shin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件上的 SDK 当前在 DSP 引导主站上支持。 如果您正在寻找 DSP 引导主器件示例、则我们使用 SPI 引导创建了一个原型、您可以将其用作参考:

    e2e.ti.com/.../2330.DSP_5F00_SPI_5F00_boot_5F00_example.zip

    这些器件旨在使 ARM 成为 DSP 的系统主控器件、以加速信号处理和高性能计算、因此 DSP 引导不是典型的引导场景、因此对此的支持有限。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想在 EVMk2H 上连接 NAND 闪存的 EMIF 接口、而不是 SPI NOR 闪存。  

    请检查这些内容。

    注意事项。

    Shin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    n`t 不打算为此器件提供任何其他 DSP 引导主器件示例。 SPI 和 NAND 引导都使用相同的引导表格式、因此您可以使用 SPI 示例创建 NAND 引导映像、并使用 NAND 写入器而不是 SPI 写入器来刷写映像。

    此致、
    Rahul