请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 您好!
我叫 Tensorcom 的 David Tu。 我们是一家60GHz 无线无电缆专用公司。 我们为第一代60GHz SoC (RF+BB)准备了 MP。 我们有客户要求将 AM5726用作提供 GPMC 接口的网络处理器。 我们的 SoC 还提供 GPMC 接口。 通过我们当前的 GPMC 接口连接 Cypress FX3 GPIF (可编程接口)、我们可以实现1Gbps。 TI 是否测试了 GPMC 接口的最大速度? 我们需要将该网络处理器作为我们设计的一部分。 我期待收到您的反馈。
David Tu