请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:DP83640、 OMAP-L138工具/软件:Linux
你(们)好。
我将 SDK 4.0.0.4与 Linux 内核 v4.9.28搭配使用
我已更改器件树、U-boot 通过 RMII 连接 PHY、我使用的 PHY 为 DP83640。
当 Linux 正在引导时、它确实会检测到 PHY 并且链路已启动。
我在/usr/share/matrix-gui-2.0/apps 中添加了一个 Web 服务器应用程序
当我运行其中一个 php 文件时、需要使用 Web 客户端打开 TCP 套接字并发送要在 Web 浏览器上显示的数据。
但我遇到以下错误:
TCP:REQUEST_SOCK_TCP:可能会在端口9001上进行 SYN 泛洪。 正在放弃请求。
请告诉我 IPv4中是否有要更改的设置。
此致、
Mitesh