主题中讨论的其他器件:OMAP-L138
您好!
技术参考手册提到两个 EDMA 通道控制 器 EDMA3_0_cC0和 EDMA3_1_cC0具有五个中断、如下所示
EDMA3_0_cC0:
- EDMA3_0_cC0_INT0
- EDMA3_0_cC0_INT1
- EDMA3_0_cC0_INT2
- EDMA3_0_cC0_INT3
- EDMA3_0_cC0_ERRINT
同样、 对于 EDMA3_1_cC0也是如此。 但是、每个通道控制器都有一个 DSP 中断(EDMA3_0通道控制器0影子区域1传输完成中断的值为8、EDMA3_1通道控制器0影子区域1传输完成中断的值为91)。
该手册还指出了这一点
"EDMA3代表所有 DMA/QDMA 通道在每个影子区域生成一个完成中断"
这非常令人困惑。
这是否意味着只有2个 EDMA 传输完成中断? 如果没有、那么应该如何配置中断、以便能够接收来自不同影子区域的多个中断?