工具/软件:Linux
你(们)好
我有3个 EA k2e EVM 板。 我们使用 PROCESSOR-SDK-Linux-K2E 04_00_00_04。
我想在 netcp Linux 驱动程序中会出现一些问题。
我使用1个 UDP 流端口和1个监视器端口(如果是 k2e EVM 板)。
在将 UDP 端口插入操作时、其他监控端口不工作。
然后再次插入 UDP 端口、然后监控端口再次处于活动状态。
网络驱动程序可能有问题。
是否有人知道如何解决此问题?
请帮帮我。。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
你(们)好
我有3个 EA k2e EVM 板。 我们使用 PROCESSOR-SDK-Linux-K2E 04_00_00_04。
我想在 netcp Linux 驱动程序中会出现一些问题。
我使用1个 UDP 流端口和1个监视器端口(如果是 k2e EVM 板)。
在将 UDP 端口插入操作时、其他监控端口不工作。
然后再次插入 UDP 端口、然后监控端口再次处于活动状态。
网络驱动程序可能有问题。
是否有人知道如何解决此问题?
请帮帮我。。
谢谢。
Rex。 感谢您的关注。
我修改了 netcp_ethss.c 中的一些代码并解决了这个问题。
但我无法确定我的修改。
我修改以太网线路连接检查计时器间隔。
原始代码 为#define Gbe_timer_interval (Hz / 2) -- Hz 为1000
我的代码是 #define Gbe_timer_interval (Hz/500)
如果可用,请检查修改的副作用。
谢谢