This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:从内核空间控制 PRU

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623943/linux-processor-sdk-am335x-pru-control-from-kernel-space

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是该系统、它将处理器与 PRU 进行通信。 我正在使用 PRU Linux 加载程序(http://processors.wiki.ti.com/index.php/PRU_Linux_Loader)。 重点是、此驱动程序可在用户空间上运行、但我需要从内核控制 PRU。 在该页面上、它显示还有用于内核的驱动程序、但当我进入到源代码的链接时、该链接将带您进入一个空页面(https://gforge.ti.com/gf/project/pru_sw/)。 在互联网上搜索我已经找到了 app_loaer (在用户空间中有效)、但我找不到 kernel_loader 文件夹中包含从内核控制 PRU 的驱动程序的任何位置。

提前感谢。

迭戈。