请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627986/linux-nand-boot
工具/软件:Linux
AM335X 无法从 NAND 闪存引导。 但可以从 MMC0直接启动。 当从 MMC0成功引导时、 NAND IC 可 被正常写入或读取。
SYSBOOT= "0100_ 00 _ 001_ 10 1/0 11" (1表示来自 MMC0、0表示来自 NAND)。 29F2G08AB 或29F4G08ABAB 的 NAND IC 均已尝试、但仍无法启动。
uart0仅发送 CCCC。
SYSBOOT[9] 已更改为“1”, ECC 由 NAND 处理。 但 它不存在任何差异。
还尝试了其他 sysboots。 例如 sysboot[4:0]= 10 100、10010或10011。 所有模式都失败了。