This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/tlv320aic3106:AM335x 音频配置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627290/linux-tlv320aic3106-am335x-audio-configuration

器件型号:TLV320AIC3106
Thread 中讨论的其他器件:TPA2005D1

工具/软件:Linux

您好先生,

我正在使用 tlv320aic3106音频编解码器 IC 和 TPA2005D1放大器获取扬声器输出(LEFT_LO+)。 我对"音频路由"和"寄存器配置"没有太多经验。为了使配置正确、我们需要更改所有寄存器的内容。 您能帮我处理路由和我们应该重点关注的寄存器、以使配置正确。

相关信息

Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪款处理器?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生,

    感谢您的回答。 我使用的是“Am3354BZCZD80”和3.2内核,因此我要弄清楚在哪里可以设置内核中的路由以使我的事情正确,这就成了一个问题。

    相关信息

    Pranav Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    延迟回复的拓扑。 在内核3.2中、音频路由在电路板文件 arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c 中完成
    或者、您也可以使用 ALSA、如下所述:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_Audio_User's_Guide

    此致、
    Yordan