This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXEZSDK-Sitara:Linux-RT 命令

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625768/linux-linuxezsdk-sitara-linux-rt-commands

器件型号:LINUXEZSDK-Sitara

工具/软件:Linux

在我的项目中、我需要进行低级和高级协作、我有 BeagleBone Black Rev.C 平台。 正如您所知、该板 默认在 eMMC 上具有 Debian OS、因此首先我尝试使用相同的操作系统。 然后,我通过 常用命令(例如:)安装 Gnom GUI,以方便用户使用(因为我是 LinuxJ 的初学者)。

sudo apt-get --reinstall gnome

然后、我使用 AdafruIT_BBIO 库运行外设、非常简单。

但现在我想使用 TI 推荐的 SDK RT-Linux,因为它与硬件和 CCS 兼容。 以及良好的 TI 支持。

因此,我下载“AM335x-EVM-Linux-RT-04.00.00.04.img.zip”,然后通过以下培训在 SD 卡上写入映像:

" processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Creating_a_SD_Card_with_Windows”

然后、我将 SD 卡放回 BeagleBone Black 中。 启动 SDK RT-Linux 后、 "请稍候..." 出现在显示器上。 然后  按 Ctrl-Alt-F1进入命令行。 然后 Arago Project 出现在屏幕上、我以 root 身份登录。

现在我有一些问题:

此操作系统上的命令是否有任何引用? 据我了解、此操作系统的命令与标准 Linux 不同、因为我使用此链接中的命令:

" processors.wiki.ti.com/.../Processor_Linux_SDK_Graphics_and_Display

但有些命令未被识别、例如命令结果

“root@AM335x-EVM:~#/usr/bin/weston-flower”是  

 

“未连接到航迹显示:无此类文件或目录

无法创建显示:没有此类文件或目录”。

 

我希望请我参考一份海峡前进手册或命令清单 ,以便开始。

这对于我拥有 GUI 非常重要。 我该怎么做?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roya:

    您可以通过执行"busybox"命令来检查可用的 Linux 提示符命令。 有关"busybox"命令的详细信息:
    busybox.net/.../BusyBox.html
    默认情况下、Processor SDK 具有 GUI。 有关更多详细信息、请阅读链接指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Matrix_Users_Guide

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    我将检查总线框命令、谢谢。

    BOUT GUI、我在前面检查了第二个链接、
    但是命令“/etc/init.d/weston start”的结果只是“plesese wait”。 消息、然后什么也不会发生。

    命令"/etc/init.d/matrix-gui-2.0 start"的结果为:

    "/home/root
    删除过时的 PID 文件/var/run/matrix-gui-2.0.pid.
    正在启动矩阵 GUI 应用程序。"

    然后什么也不会发生。

    您认为问题是什么?

    另一个问题是、安装另一个程序或软件是否必要? 我 在 SD 卡上通过以下 toturial 编写了"AM335x-EVM-Linux-RT-04.00.00.04.img.zip"图像:

    "Microsoft <a href="">">processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Creating_a_SD_Card_with_Windows""> processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Creating_a_SD_Card_with_Windows" 

    我的设置只是电源线和连接到显示器的 microHDMI 转 HDMI 线。

    有什么问题吗?


    BR
    Roya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cvetolin:

    我正在等待您的回复。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个线程在 这里得到了解答