主题中讨论的其他器件:AM3352
工具/软件:TI-RTOS
各位专家:
我们正在开发 一款产品(使用 AM3352)、该产品需要实现一项关键功能、该功能可用作 USB MSC dev、从而允许 PC 访问 MMCSD 存储的视频文件。
到目前为止,我们可以成功地测试“usb_dev_msc_evmAM335x_arm_project”示例项目(在 skAm335xEVM 上,pdk_am335x_1_0_6上)。
但该示例项目是以虚拟磁盘的形式访问内部 RAM。
我们尝试修改此示例项目以启用 USB MSC 开发模式、并将 RAM 磁盘访问更改为 MMCSD。
经过几个月的尝试和 TI E2E 搜索、我们仍然遇到"CortxA8:未处理的 ADP_Stopped 异常0x20023"错误。
您能帮助我们提供一个示例项目、让 AM335x MMCSD 作为 USB MSC 设备连接到 PC (如指旋驱动器)吗?
谢谢。
廖秀冬