主题中讨论的其他器件:AM5728
工具/软件:Linux
是否可以使用 gstreamer 将 fb0/1/2用作源并将数据转换为 h264、然后通过网络进行流式传输?
BR
Ammar Zafar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
是否可以使用 gstreamer 将 fb0/1/2用作源并将数据转换为 h264、然后通过网络进行流式传输?
BR
Ammar Zafar
感谢 Margarita 的回复、
我是 gstreamer 的新用户,在我的例子中,我在 fb0设备上显示了一些数据,并想在 h264中转换它,我尝试转换 mp4文件,并使用通过以太网传输它
gst-launch 文件 rc location=test.mp4! TEE NAME=t \t !! 排队! qtdemux! h264parse!OMX_h264dec! OMX_标量器! 'VIDEO/x-RAWE-YUV、width=(int) 800、height=(int) 600'! v4l2sink \t. !! 排队! qtdemux! h264parse! 很棒! rtph264支付! udpsink 主机=192.168.10.201端口=5554 -v
但我对如何使用 ARGB 格式的 Fb0数据感到困惑?
BR
Ammar Zafar
感谢 Margrita 如此符合帮助回答、
这些是日志。 两个命令都无法正常工作。
root@dm814x-evm:~ gst-launch -v 文件 rc location=/dev/fb0! 很棒! ffmpegcol
很棒的地方! fakesink 无声=true
正在将管道设置为暂停...
管道是 PREROLLING ...
错误:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstFFMpegCsp:ffmpegcsp0:未协商
其他调试信息:
gstbasetransform.c (2265):gst_base_transform_handle_bufer ():/GstPipeline:流水线0/GstFFMpeCsp:ffmpegsp0:
未协商
错误:ipeline 不想进行预发布。
将流水线稳定为 NULL ...
正在释放管道...
root@dm814x-evm:~ gst-launch -v 文件 rc location=/dev/fb0! 很棒! ffmpegcol
很棒的地方! fakesink silicon=true --gst-debug=3.
0:00:00.018287144 183 0x16050信息 GST_init gstquery.c:108:_GST_query_initialize:init 查询
0:00:00.024368227 [334m 183 0x16050 INFO GST_init gstmessage.c:73:_GST_mssage_initialize:init messages
0:0:00.02592674 183 0x16050 2;01mINFO GST_PLUGIN_OADING gstplugin.c:350:_GST_PLUGIN_initializ:注册0个静态插件
0:0:00.026897824 183 0x16050信息 GST_PLUGIN_TANDEGSTPADGSTPLUGN.c:255:GST_PLUGIN_REGISTER_STIC:已注册静态插件"statiels"
0:00:00.027013274 183 0x16050 INFO GST_PLUGIN_LOADGSTPLUGN.c:257:GST_plugn_register_static:添加了静态 plugin"静态元"、结果:1.
0:00:00.03350021 183 0x16050 INFO GST_registry gstregisty.c:1599:ensure_curry_registry:rading registry cache:/home/root/.gstreamer0.10/registry.arm.bin
0:00:00.166398144 183 0x16050信息 GST_registry gstregistrybinary.c:614:GST_registry_binary_read_cache:在0.12669秒内加载/home/oot/.gstreamer-0.10/registry.arm.bin
0:00:00.166940244 83 0x16050 INFO GST_registry gstregistration.c:1469:San_and_update_registry:Validatingplugins from registry cache:/home/root/.gtreamer-0.10/registry.arm.bin
0:00:00.243954991 183 0x16050 INFO GST_registry gstregistration.c:1561:scan_and_update_registry:注册表缓存未更改
0:00:0.244121641 183 0x16050 NFO GST_registry gtregistration.c:1628:ensure_curry_registry:注册表读取和更新完成、结果=1
0:00:00.244188141 183 0x16050 [32;01mINFO ST_INIT GS.c:792:INIT_POST:glib 运行时错误:2.24.1
0:00:00.244254241 183 0x16050信息 GST_init GS.c:79:init_post:glib 头版本:2.24.1
0:00:00.244481491 183 0x16050信息 GST_pipeline gstparse.c:29:GST_parse_launch_full:解析 ipeline 说明'filesrc location=/de/fb0! 很棒! 超赞的色彩空间! faesink 无声=true'
0:00:00.251807392 183 0x16050信息 GST_PLUGIN_LOADGING.c:859:GST_PLUGIN_LOAD_FILE: Pugin "/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcoeelements.so load" loaded
0:00:00.251937892 34m 183 0x16050信息 GST_Element _FACTORYgstemfactory.c:371:GST_ELEMENT _ FICAND_CREATE:创建元素"filesc"
0:00:00.253232341 183 0x16050信息 GST_Element _pads gstelement.c:76:GST_Element _add_pad: 添加焊盘'srC'
0:00:00.27412411 183 0x16050已 注册 IFO OMX gstmx_videomixer.c:2183:init_interfaces:0m GstChildProxy 接口
000:00.274302991 183 0x6050 INFO GS_PLUGIN_LOADGSTPLUGN.c:859:GST_PLGIN_LOAD_FILE: PLUGIN "/usr/lib/gstremer-0.10/libgstomx.so load" loaded
0:00:00274388041 元件183 0x16050信息 GST_EMENT_factory gstperfactory.c:371:GST_lement_factory_create:创建"gstperf"
0:00:00.275264791 183 0x16050信息 GST_Element _pads gselement.c:716:GST_Element _add_pad: 添加焊盘"传感器"
0:00:00.275534292 183 0x16050信息 GST_Element _pads gstelement.c:716gst_element_add_pad: 添加焊盘'srC'
0:00:00.27418992 183 0x16050信息 GST_PLUGIN_OADING gstplugin.c:859:GST_PLUGIN_LOAD_PLOAD_Pie:已加载插件"/usr/lib/gstreamer-0.1/libgstffmpegcolorspace.so
0:00:0.278538692 183 0x16050INFO GST_lement_factory gstemfactory.c:371:st_elem_factory_create:创建元素"ffmpegcolorspace"
0:00:00.28278591 183 0x16050 NFO GST_ELMENT_PADS gstelement.c:716:GST_ELEGIT_AD_PAD: 添加焊盘"链接"
0:00:00.284509691 183 0x16050信息 GST_Element _PADS gselement.c:716:GST_Element _add_pad: 添加焊盘"sc"
0:00:00.284685191 元件183 0x16050信息 GST_Element _factory gstfactory.c:371:GST_ELEGER_factory_create:创建元件"fakesink"
0:00:00.25835542 183 0x16050信息 GST_Emit_PADS gstelement.c:716:GST_elemet_add_pad: 添加焊盘"链接"
0:00:00.286158492 183 0x16050信息 GST_Element _factory.c:371:GST_Element _factory_reate:创建元素"管道"
00:00:00:286818642 183 016050 INFO GST_F管线./语法.y:568:gstparse_perform:链接文件 rc:(任意)至 perf0:(任意)(0/0)、带 cap (无)"
0:00:00.286957592 183 0x16050 INFO GST_Element _pads gstutils.c:168:GST_Element _link_pad_full:正在链接元素文件 rc0:(任意)至 eleent perf0:(任意)
0:00:00.287060942 183 0x16050 INFO GST_PADS gsttils.c:1028:GST_PAD_CHECK_LINK:用于链接文件 rc0:src 和 perf0:sink 的 tryng
0:0:00.287205142 183 0x16050 [32;01mINFO GST_PADS gstutils.c:1468:Prepare_lik_mang_Ghost:文件 rc0和 per0位于同一个容器中、无需重影垫
0:0:00.622946591 183 0x16050 [32;01mINFO GST_PADS gstpad.c:1941:GST_PAD_LINK 准备:尝试链接文件 rc0:RC 和 perf0:sink
0:00:00.623064841 183 0x16050信息 [00;01;31;41m GST_PADS gstpa.c:2124:GST_PAD_LINK_FULL:链接的文件 src0:src 和 perf0:SINK、成功
00:00.623219791 183 0x16050 INFO GST_F管线./语法.y:568:GST_parseperate_link:链接 perf0:(任何) toffmpegcsp0:(任何)(0/0)、带电容"(无)
0:00:00.623299491 183 x16050信息 GST_Element _pads gstutils.c:1568:gstelement_link_pad_full:正在尝试链接设备性能0:(任何)到元素 ffmpegcsp0:(an)
0:00:00.623380741 183 0x16050 INFO GST_PADS gstutils.c:102:GST_PAD_CHECK_LINK:尝试链接 perf0:src 和 ffmpegcsp0:sink
0:00:00623873691 183 0x16050信息 GST_PADS gstutils.c:1468:Prepare_linkmange_Ghost:perf0和 ffmpegcs0在同一个容器中、无需 Ghost Pads
0:0:00.624000091 183 0x1605 INFO GST_PADS GSTPAD.c:1941:GST_PAD_Lnk_PREPARE:尝试链接 perf0:RC 和 ffmpegsp0:SINK
0:00:00.624477441 183 0x16050 INO GST_PDS gstpad.c:2124:GST_PAD_LINK_FULL:链接 perf0:src 和 ffmpegcsp0:sink、sucessful
0:00:00.624620691 183[00m 0x16050 INFO GST_F管线./grammr.y:568:GST_parse_pert执行_link:linkng ffmpegcsp0:(任何)至 fakesink0:(任何)(0)(0)、带电容"(无)"
0:00:00.62469939 183 0x16050信息 GST_Element _ADS gstutils.c:1568:GST_Element _link_padsfull:正在尝试链接元素 ffmpgcsp0:(任何)到元素 fakesink0:(任何)
000:00.624778741 183 0x1050 INFO GST_PADS gstutils.c:1028:gstpad_check_link:尝试链接 ffmpegsp0:src 和 fakesink0:sink
0:00:00.66869892 183 0x16050信息 GT_PADS gstutils.c:1468:Prepare_link_mabe_Ghost:ffmpegcsp0和 fakesink0in same bin、无需重影焊盘
000:00.666015392 183 0x1650 INFO GST_PADS gstpad.c:1941:GST_PAD_INK_PREPARE:尝试链接 ffmpecsp0:src 和 fakesink0:SINK
0:00:00.70680442 183 0x16050 INFO ST_PADS gstpad.c:2124:GST_PAD_LINK_FULL:0m 已链接 ffmpegcsp0:src 和 fakesink:sink、成功
正在将管道设置为 pased ...
0:00:00.710519392 183 0x1050 INFO GST_States gstelem.c:2354:GST_lement_Continue_state: 灌电流状态-将 NULL 更改为 READYDY
0:00:0.710760092 183 0x16050 2;01mINFO GST_States gstbin.c:2492:GST_bin_changest_func: 子'faksink0'已成功将状态更改为2 (就绪)
0:00:00.710871342 183 0x16050 INFO GST_States gstelement.c:2341:GS_ELECK_CONTINUE_STACE_STstate: 已完成状态更改为就绪
0:00:0.710942942 183 0x1605信息 GST_States gstelem.c:2354:GST_elemnt_Continue_state: postig 状态-将 NULL 更改为 READY
0:00:00711045842 183 0x16050信息 ST_States gstbin.c:2492:GST_bin_change_ste_func: 子"ffmpegcsp0"已成功将状态更改为2 (就绪)
0:00:00.711172392 183 x16050信息 gst_stats gstel.c:2341:gs_element_Continue_state: 将"已处理"状态更改为"就绪"
0:00:00.71245642 183 0x16050信息 GSTATES gstelement.c:2354:GST_ELEGER_CNTINE_STATE: 将状态“已分配 NULL”发布为“就绪”
0:00:00.711345442 [334m 183 0x16050信息 GST_STATESgstbin.c:2492:GST_bin_change_state_func: 子'perf0'状态成功更改为(就绪)
0:00:00.71143364 183 0x16050 INF GST_STATS gstelement.c:2341:GST_Element _Continue_tate: 已完成状态切至就绪
0:00:01.047687142 83 0x16050信息 [00;01;31m GST_States gstelemnt.c:2354:GST_Element _Continue_state: 过帐状态-已更改 NULL t READY
0:00:01.047814842 183 0x16050信息 GST_States gstbin.c:2492:GST_Bn_CHANGE_STD_FUNC: 子'ilesrc0'已成功将状态更改为2 (就绪)
0:00:01.048047542 183 0x16050 INFO GST_States gstelement.c:231:GST_Element _Continue_state: 将状态从 NULL 提交到就绪挂起暂停、下一个暂停
0:00:01.04999442 183 0x16050信息 GST_Sates gstelement.c:2323:GST_Element_contie_state: 继续将 Stae 更改为 PAUSED (暂停)、final paused (最终暂停)
0:0:01.049596242 183 0x1650 INFO GST_States gstbin.c:2498:GST_bin_chnge_state_func: 儿童'faesink0'正在将状态异步更改为暂停
0:00:01.049748492 183[00m 0x16050 INFO GST_STATS gstElementc:2341:GST_Element _Continue_state: 已完成对 PAUED 的状态更改
0:00:01.049824542 183 0x16050 INFO GST_States gstelement.c:2354:st_element_Continue_state: 0m 过帐状态-已更改暂停准备
0:00:01.049930092 183 0x16050信息 GST_States gstbin.c:2492:GST_binchange_state_func: Chid 'ffmpegcsp0'已将状态更改为3 (暂停)已更新
0:00:01.050053892 183 0x16050信息 [00;01;31m GST_States gstelemnt.c:2341:GST_Element _Continue_state: 已完成 PAUSD 状态更改
0:00:01.050126842 183 x16050信息 gst_stats gstel.c:2354:gs_element_Continue_state: 测试状态-已将就绪更改为暂停
0:0001.050226042 183 0x16050 [32;01mINFO GST_States gstbin.c:2492:GST_bin_changest_func: 子'perf'已成功将状态更改为3 (暂停)
0:00:01.050349792 183 0x16050
0:00:01.095872142 183 0x16050 INFO GST_EVENT GSTEVENT.c:606:gt_EVENT_NEW_SEGM_FULL:创建新段更新0、速率1.000000、格式字节、开始0、停止-1、位置0
0:00:01.096628692 183 0x16050信息 GST_States gstelement.c:2341:gt 元素_CONTINE_STACE_STstate: 已完成状态更改为已暂停
0:00:1.096749792 183 0x16050INFO GST_States gstelement.c:2354:GST_Element _Continue_state: 过帐状态-已将就绪更改为已暂停
流水线为 PREROLLING ... 0x16050信息 GST_tates gstbin.c:2492:GST_bin_change_Stae _func: 子'filesrc0'已成功定义为3 (暂停)
0:00:01.0991992 183 0x179a0警告 basetransform gtbasetransform.c:2265:gst_base_transform_andle_buffer: 错误:ot Negotiated
0:00:01.099318692 83 0x179a0警告 basetransform gstbasetransfom.c:2265:gst_base_transform_handle_buffr: 错误:未协商
0:00:01.099486542 183 0x179a0信息 GST_ERRd
元素/GstPipeline:流水 线0/GsFFMpegCsp:ffmpegcsp0:未协商时出错
附加调试信息:
gstbasetransform.c2265):gst_base_transform_handle_buffer (:/GstPipeline0/GstFFMpegCsp:fmpegcsp0:
未协商
错误:流水线不想进行预发布。
正在将流水线设置为 NULL ...
0:00:01.100370792 183 0x16050信息 0;01;31m GST_States gstelemet.c:2314:GST_Element _Continue_state: 从就绪 t READY、挂起 NULL、下一个 NULL 提交状态
0:00:01436143842 183 0x16050 [32;01mINFO GT_States gstelement.c:2323:GST_ELEGER_CNTINE_STAND: 将连续空间更改为 NULL、最终为 NULL
0:0:01.436263192 183 0x1050 INFO GST_States gstelement.c:2341:GST_eement_Continue_state: 已将堆列状态更改为 NULL
0:00:01.43336242 183 0x16050 INFO GS_States gstelement.c:2354:GST_ELECK_CONINUE_STACE_STACT_STACE_STACT_STACE_STACE_STACT_STACE_STACT_STAC 发布状态已准备好为 NULL
0:00:01.43643742 183 0x16050信息 GST_STATE gstbin.c:2492:GST_bin_change_state_func:流水线0>子'fakesink0'已成功将状态转换为1 (NULL)
0:00:01100456742 183 0x179a0 2;01mINFO GSERROR_SYSTEM gstelement.c:1888:GST_ELECK_MESSAGE_FULL: 发布的 eror 消息:未协商
0:00:01.43668642 183 0x179a0信息 basesrc stbasesrc.c:2511:gst_base_src_loop: 未 协商 GST_PAD_PUSH ()后暂停
0:00:01.436737742 183 0x179a0 warn basesrc gstbasesrcc:2574:gst_base_src_loop: rror:内部数据流错误。
0:00:01436799642 183 0x179a0 3;01mWARN baserc gstbasesrc.c:2574:gst_base_src_loop 错误:流任务已分配、原因未协商(-4)
0:00:0.436914292 183 0x179a0 2;01mINFO GS_ERROR_SYSTEM gstelement.c:1865:GST_elemnt_message_full: 后置消息:内部数据流错误。
0:00:01.437121092 183 x179a0信息 GST_EVENT gstpad.c:5406:GST_PD_SEND_EVENT: 接收刷写垫上的事件。 丢弃错误。
000:01.437261342 183 0x1600 INFO GST_States gstelement.c:2314:GST_eleent_Continue_state: 通信状态从暂停到就绪、挂起空、下一个空
0:00:01.437368492 183 0x16050信息 GST_States gstlement.c:2323:GST_Element _Continue_stat: 继续状态 changeREADY 到 NULL、final NULL
0:00:01.43799442 183 0x16050 NFO GST_Sates gstelement.c:2341:GST_Element _contie_state: 已将 stte 更改为 NULL
0:00:01.437571792 183 0x16050信息 GST_States gstement.c:2354:GST_Element _Continue_state: 发布状态-已将就绪更改为 NULL
0:00:01.437673892 13 0x16050信息 GST_States gstbin:2492:GST_BIN_CHANGE_STD_FUNC: 子'ffmpegcsp0'已成功将 stat 更改为1 (NULL)
0:00:01.43781242 183 0x16050 IFO GST_STTES gstelter.c:2314:GST_ELECT_ContinuEstate: 正在将状态从 PAUSED 提交到就绪、挂起空、下一个 NU
0:00:01.437923892 183 0x16050信息 GST_States gstelement.c:2323:gstelement_Continue_state: 将余弦状态更改为 NULL、最终的 NLL
0:00:01.438027592 183 0x16050 INFO GST_States gstelement.c:231:GST_Element _Continue_state: 已完成状态更改为 NULL
0:00:0.774000141 183 0x16050信息 gst_tates gstelement.c:2354:gst_element_coninue_state: 过帐状态更改为“空”
0:00:01.774117891 183 0x16050信息 0m GST_States gstbinc:2492:GST_bin_change_state_func: 子'perf0'已成功将状态更改为1NULL)
0:00:01.830371892 183 0x16050信息 0m GST_States gstement.c:2314:GST_Element _Continue_state:filesrc0>将状态从 PAUSD 提交为 READY、Pending NULL、NEXT NULL
000:01.830493142 183 0x1600 INFO GST_States gstelement.c:2323:GST_eleent_Continue_state: 将条件状态更改为 NULL、最终的 NUL
0:00:01.830597192 183 0x16050信息 GST_States gstelement.c:2341:GS_Element_Continue_state: 已完成状态更改为 NULL
0:00:01.30668592 183 0x16050 2;01mINFO GT_States gstelement.c:2354:GST_Element _ontinue_state: 过帐 stte-changed ready 为 NULL
0:00:01.83076192 183 0x16050 NFO GST_Sates gstbin.c:2492:GST_bin_change_state_FUC: 子'filesrc0'已成功将状态转换为1 (NULL)
0:00:1.831064842 183 0x16050 [32;01mINFO GST_States gstelement.c:2341:GST_elemen_Continue_state: 状态更改为 NULL
0:00:01.83114002 183 0x16050 IFO GST_States gtelement.c:2354:GST_Element _Continue_Stae: 过帐状态更改已准备好为 NULL
0:00:01.831253492 183 0x16050信息 GST_States gstbin:1759:GST_BIT_GET_STD_FUNC: 正在获取状态
释放管道.
0:00:01.831440442 183 0x16050信息 GST_Element_PADS gstpad.c:1713:gt_pad_unlink:取消链接 ffmpegcsp0:RC (0x148b30)和 fakesink0:sink (0x148b8)
0:00:01.831603592 183 x16050信息 GST_Element_PADS gstpad.c:1758:GS_PAD_unlink:unlinked ffmpegcsp0:src nd fakesink0:sink
0:00:01.831750992 34m 183 0x16050信息 GST_PARENTAG gstbin.c:1440:GST_BIN_REMOVE_FUNC: 删除了子"fakesink0"
000:01.831868842 183 0x1600信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:2955:GST_lement_Dispose: 处置
00:01.831942392 183 x16050 INFO GST_ELECTER_PADS GSTElement。c:835:GS_ELECK_REMOVE_PAD: 重新映射焊盘"链接"
0:00:01.832069992 183 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gtelement.c:2979:GST_ELEGER_Dispose: 父级处理
0:00:1.832154792 183 0x16050 2;01mINFO GSTREFCOUNTING gstelement.c:3010:GST_elemnt_finalize: 完成
0:0:01.832229342 183 0x1050 INFO GST_REFCOUNTING gstelement.c:3021:gstelement_finalize: FINALIE 家长
0:00:01.832314642 18 0x16050信息 GST_Element_PADS gstpad.c1713:GST_PAD_unlink:取消链接 perf:src (0x1489a0)和 ffmpegcsp0:sink (0x148a8)
0:00:01.832429792 183 0x16050信息 GST_Element _pads gstpad.c:1758gst_pad_unlink:unlinked perf0:src ad ffmpegsp0:sink
0:00:01.832567492 183 0x16050信息 [00m GST_PARENTAG gstbin.c:1440:GST_BIN_REMOVE_FUNC: 删除了子"ffmpegcsp0"
000:01.832668342 183 0x1600信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:2955:GST_lement_Dispose: 处置
0:00:01.832739841 183 x16050信息 GST_Element _pads gstelem.c:835:GS_elem'
0:00:01.832840841 183 0x16050信息 GST_Element _PADS gstement.c:835:GST_ELEGER_REMOVE_PAD: 卸下焊盘"链接"
0:00:02169440942 183 0x16050 [32;01mINFO GT_REFCOING UNTgstelement.c:2979:GST_eleent_Dispose: 父 clas 处理
0:00:02.169528592 13 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelemnt.c:3010:GST_Element _ finalize: 完成
0:00:02.169603942 183 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstlement.c:3021:GST_ELECK_finalize: 最终确定父级
0:00:02.16690092 183 0x16050信息 GST_ELMENT_PADS gstpad.c:1713:GST_PAD_unlink[00m 取消链接文件 rc0:src (0x148810)和 perf0:sink (0x1488d8)
0:00:02.16980754 183 0x16050 INF GST_Element _ADS gstpad.c:1758:GST_PAD_unlink:ulinked 文件 rc0:src 和 perf0:sink
0:0:02.169946792 183 0x16050 [32;01mINFO ST_parentage gstbin.c:1440:GST_bin_remve_func: 删除了子"prf0"
0:00:02.170047092 183 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelement。:2955:GST_Element _Dispose: 姿态
0:00:02.170118892 183 0x16050信息 GST_Element _PADS gstelement.c:85:GST_Element _remove_pad: 嵌入垫'srC'
0:00:02.170219042 183 0x16050信息 [00m GST_Element _PADS gtelement.c:835:GST_Element _remove_pad:perf0>移除 PADS "链接"
0:00:02.70318442 183 0x16050 2;01mINFO GSTREFCOUNTING gstelement.c:2979:GST_elemet_Dispose: 父类分解
0:00:02.170398192 183 x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:3010gst_element_finalize: 优化
0:00:02.170471642 183 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:302:GST_Element _最终确定: finlize 父级
0:00:02.170563392 18 0x16050信息 [00;01;37;41m GST_parentage gstbin.:1440:GST_BIN_REMOVE_FUNC: 删除了子"filesrc0"
0:00:02.170679042 183 0x16050 NFO GST_重新 计数 gstelter.c:2955:GST_ELECK_DIFING: 处置
0:00:02.70750442 183 0x16050信息 GST_lement_pADS gstelement.c:835:GST_Element _emove: 拆卸衬垫'RC'
0:00:02.170875242 183 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:979:GST_Element _Dispose: PRent 类处理
0:00:02.170961542 [334m 183 0x16050信息 [00m GST_REFCOUNTIN gstelement.c:3010:GST_ELECTION_finalize: 完成
0:00:02.17103582 183 0x16050 INF GST_REFCOUTING gstelement.c:3021:GST_Element: 最终确定父级
0:00:2.171112342 183 0x1605信息 T_REFCOUNTING gstelement.c:2955:GST_Element _Dispose: 处置
0:0:02.171215142 183 0x1050 INFO GST_REFCOUNTING gstelement.c:2979:Gs_element_Dispose: 父系 Lass 弃置
0:00:02.171299842 183 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gsteleume.c:3010:GST_ELECIN_FUNCK_finalize: [00m 完成
0:00:02.171375292 18 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelement。:3021:GST_Element _ finalize: finlize 父级
0:00:02.507335292 183 0x16050信息 GST_init GS.c:1010:GST_DEint:正在取消初始化 GStreamer
0:0002.528732142 183 0x16050 [32;01mINFO GST_init GS.c:1113:GST_DEINIT:Dinitialized Gstreamer
root@dm814x-EVM~#
root@dm814x-evm:/# gst-launch -v 文件 rc location=/dev/fb0! 很棒! ffmpegco
很棒的地方! OMX_h264enc! h264parse! fakesink silicon=true --gst-debug=3.
0:00:00.018062090 207 0x16050信息 GST_init gstquery.c:108:_GST_query_initialize:init 查询
0:00:00.024146487 207 0x16050 INFO GST_init gstmessage.c73:_GST_MESSAGE_INIT:初始化消息
0:00:00.025656210 207 016050信息 ST_PLUGIN_LOADGSTPLUG.c:350:_GST_plugi_initialize:注册0个静态插件
0:00:00.026619539 207 0x16050信息 ST_PLUGIN_LOADGSTPLUGN.c:255:GST_pluginregister_static:已注册静态 plugn "staticelements"
0:00:00.026712647 207 0x16050信息 GST_PLUGIN_LOADGSTPLUGN.c257:GST_PLUGIN_REGISTER_STATIC:添加了 sttic 插件"staticelums"、结果:1.
000:00.032346809 207 0x16050 [32;01mINFO GST_registry gstregistration.c:1599:ensure_curry_registry:[00m 读取注册表缓存:/home/root/gstreamer-0.10/registry.arm.bin
0:00:00.164672486 207 0x16050信息 GST_registry gstregistrybinary.c:614:GST_registry_binary_read_cache:在0.132123秒内加载/home/root/.gstreame-0.10/registry.arm.bin
0:00:0.165155438 207 0x16050 NFO GST_registry gstregitry.c:1469:scan_and_update_registry:从注册表缓存验证插件:/hoe/root/.gstreamer-0.10/registry.arm.bin
0:00:0.173799020 207 0x16050 NFO GST_registry gstreistry。c:1561:scan_and_update_registry:Regry 高速缓存未更改
0:00:00.17391437 207 0x16050 IFO GST_registry gstristry:c:1628:ensure_curry_registry:[00m registry reading and updating done、esult = 1.
0:00:00.173975970 20 0x16050信息 GST_init GS.c:792:int_post:glib 运行时版本:2.241
0:00:00.174041421 207 x16050信息 GST_init GS.c:794:init_post:0m glib 头版本:2.24.1
0:0000.174272721 207 0x16050 [32;01mINFO GST_流水 线 gstparse.c:299:GST_parse_launch_full:解析流水线除法'filesrc location=/dev/fb0! 很棒! 超赞的色彩空间! OMX_h264enc!'
0:00:00.80964033 207 0x16050信息 GST_PLUGN_LOADing gstplugin.c:859:GST_PLUGIN_LOAD_ile:已加载插件"/usr/lib/gstreamer-010/libgstcoreelements.so
0:00:0.181096733 207 0x16050 [32;01mINFO GST_ELMENT_factory.c:371:gt_elume_factory_create:创建"文件 rc"
0:00:00.182396384 207 0x16050信息 GST_Element _PADS gstlement.c:716:GST_Element _add_pad: 添加焊盘'srC'
0:0:00.202338025 207 0x1050 INFO OMX gstomx_videomixer.c:2183:initinterfaces: GstChildProxy interface egistered
0:00:00.202517675 27 0x16050 INFO GST_PLUGIN_LOADCING_LOADCING_859:GST_PLUGING_LOAD_FILE:PLUG"/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstomx.SO" LOADD
0:00:00.202600125 207 0x16050 元件信息 GST_Element _factory gstfactougy.c:371:GST_Element _factory_create:重新计算元件"gstperf"
0:00:00.20384524 207 0x16050 NFO GST_ELEENT_PADS gstelement.c:716:GST_Element _addpad: 底板"链接"
0:00:00.203707623 207 0x16050信息 GST_Element _PADS gstlement.c:716:GST_Element _add_pad: 添加焊盘"r"
0:00:00.206279420 207 x16050信息 GST_PLUGIN_LOADGSTPLUGN.c:859:GST_Pugin_load_file:已插入"/usr/lib/streamer-0.10/libgstffmpegcolorspace.so
0:00:00.212243814 207 016050信息 GST_Element _pads gstelement.c:716:st_element_add_pad: 添加焊盘"链接" olorspace"
0:00:00:00 21477514 207 0x16050信息 GST_ELMENT_PADS gstelement.c:716:GST_Element _A_PAD: 添加焊盘'srC'
0:00:00.212655864 207 0x16050信息 0m GST_Element _factory.c:371:GST_Element _factory_create:创建元素"OMX_h26enc"
0:00:00:00 214599212 207 0x16050信息 GST_Element _pads gstelement.c:16:GST_Element _add_pad: 添加焊盘"链接"
0:00:0.214706462 207 0x16050INFO GS_ELECK_PADS gstelement.c:716:GST_eleent_add_pad: 添加焊盘'srC'
0:00:00.217518909 207 0x16050信息 GST_PLUGIN_LOADINGgstplugin.c:859:GST_PLUGIN_LOAD_FILE:PLUGIN "/usr/lib/gstreamer-0.10/libgsth264arse.so 已加载
0:00:00.217624159 207 0x16050信息 [00;01;37;41m GST_Element 工厂 gstelemetfactory.c:371:GST_Element 工厂_Crete:创建元素"h264parse"
000:00.218508658 207 0x6050信息 GST_ELECK_PADS gstelement.c:716:GS_ELECK_ADD_PAD: 添加焊盘"链接"
0:00:00.55770 517207 0x16050 INF GST_ELECK_PAD gstelement.c:716:GST_ELECK_ADD_PAD:GstH264Parse@0x1615b0>添加 PAD 'RC'
0:00:00.5512707 元件207 0x16050信息 GST_Element _factory gstfacory.c:371:GST_Element _factory_create:创建元件"fakesink"
0:00:00.56601006 207 0x16050信息 GST_lement_pADS gstelement.c:716:GST_Element _dd_pad: 添加焊盘"链接"
0:00:00.557666457 207 0x1650 INFO GST_FRA管道./语法:568:GST_RAW_PERY_PERD_LINK:链接文件 rc:(任意)至 perf0:(任意)(0/0)、带"(nl)"电容
0:00:00.557809607 207 0x16050 INFO GST_ELECING_PADS GSTUTILS.c:168:GST_ELECK_LINK_PAD_FULL:将元素文件 rc0:(任意)更改为 elemen perf0:(任意)
0:00:00.557915457 207 0x16050 INFO GST_PADS Gsutils.c:1028:GST_PAD_CHECK_LINK:用于链接文件 rc0:src 和 perf0:sink 的 tryng
0:00:00.558045557 207 016050信息 GST_PADS GSTS
0:00:00.558259157 207 0x16050 INFO GST_PADS gstpad.c:141:GST_PAD_LINK_PREPARE:正在尝试 lnk 文件 rc0:src 和 perf0:sink
0:00:0.558365457 207 0x16050 INFO GST_PADS gstpad.c:2124:GST_PAD_LINK_fll:链接的文件 rc0:src 和 perf0:sik、成功
0:00:00.558518707 207 0x16050 INFO GST_F管线./rammar.y:568:GST_parse_pert_link:链接 perf0:(任意)到 ffmpegcsp0:(任何(0/0)、带电容"(无)"
0:00:00.5585947 207 0x16050 NFO GST_ELEMENTPADSCGSTutils.c:1568:GST_Element _link_ads_full:正在尝试将元素 per0:(任意)链接到元素 ffmpegcsp0:(任意)
0:0000.558679157 207 0x1600 INFO GST_PADS gstutils.c:1028:GST_padcheck_link:正在尝试链接 perf0:srand ffmpegcsp0:sink
0:00:00.559251207 207 0x16050信息 GST_PDS gstutils.c:1468:Prepare_link_mangue_goting:在 Sam bin 中执行 perf0和 ffmpegcsp0、无需重影垫
0:00:00.55974107 207 0x16050 NFO GST_PADS gstpad.c:1941:GST_PAD_LINK_STEDEE:正在尝试链接 perf0:src 和 ffpegcsp0:sink
0:00:00.559791507 0x16050信息 GST_PADS gstpadc:2124:GST_PAD_LINK_FULL:Linked erf0:src 和 ffmpegcsp0:sink、成功
0:00:00.559928307 207 x16050信息 GST_管线。"
0:00:00.560006757 207 0x16050 INFO GST_ELECTER_PADS GSTTIL.c:1568:GST_ELEMENT LINK_PAD_FULL:尝试链接元素 ffmpegcsp0:(任何)到元素 omxh264enc0:(任何)
0:00:00.56006907 207 0x16050 IFO GS_PADS gstutils.c:1028:GST_PAD_CHECK_LINK:[00m 正在尝试链接 ffmpegcsp0:src 和 omxh64enc0:sink
0:00:00.936095806 207 0x16050信息 GST_PADS gstutils.c:1468:Prepare_link_mange_幻 影:同一个 bin 中的 ffmpegcsp0和 omxh264enc0、不需要 ghst PADS
0:00:00.936275156 207 0x16050信息 GST_PADS gstpad.c:1941:GST_PAD_LINK_PREPARE:尝试链接 fmpegcsp0:src 和 omxh264enc0:sink
0:00:00.977291456 207 0x16050 INFO GST_PADS gstpad.c:2124:GST_PAD_LINK_FULL:Linked ffmpegcsp0:src 和 omxh264enc0:sik、成功
0:00:00.977491057 207 0x16050 INFO GST_FRA管道.语法.y:568:GST_parse_perform:链接 omxh264enc0:(任意)到 h264pare0:(任意)(0/0)、带"(无)"电容
0:00:0.977576957 207 0x16050INFO GS_ELECK_PADS gstutils.c:1568:GST_ELEent_LINK_PAD_FULL:尝试将管理 omxh264enc0:(任何)链接到元素 h24parse0:(任何)
0:00:00.977662857 207 0x16050 INFO GST_PADS Gsttils.c:1028:GST_PAD_CHECK_LINK:绑定到链接 omxh264enc0:src 和 h264pare0:sink
0:00:00.977742957 207[00m 0x16050 INFO GST_PADS gstutil.c:1468:Prepare_link_mAN_Ghost:在同一个数据位中使用 omxh264enc0和 h264parse0、无需重影垫
0:00:00.97785057 207 0x16050 NFO GT_PADS gstpad.c:1941:GST_PAD_LINK_PRE:尝试链接 omxh264enc0:src nd h264parse0:SINK
0:00:00.977932407 [334m 207 0x16050 INFO GST_PDS gstpad.c:2124:GST_PAD_LINK_FULL:链接的 omxh264enc0:src 和 h264parse0:ink、成功
0:00:00.978063057 207 0x16050信息 0m GST_流水 线.语法:568:GST_parse_perform:0m 链接 h264parse0:(任何)到 fakesink:(任何)(0/0)、带电容"(无)"
0:00:0.978140007 207 0x16050 2;01mINFO GT_ELECTER_PADS gstutils.c:1568:GST_elemet_LINK_PAD_FULL:正在尝试链接 lement h264parse0:(任何)到元素 fakesnk0:(任何)
0:00:00.978219657 27 0x16050信息 0;01;31;41m GST_PADS gstuils.c:1028:GST_PAD_CHECK_LINK:tryig to link h264parse0:src and fakesink0sink
0:00:00.978317057 207 0x16050信息 GST_PADS gstutils.c:148:Prepare_link_mange_Ghost:h64parse0和 fakesink0位于同一个容器中、不适用于幻影垫
0:00:00.978430957 34m 207 0x16050 INFO GST_PA gstpad.c:1941:GST_PAD_LINK_PREPARE:尝试链接 h264parse0:src 和 faesink0:sink
0:00:00.978514207 27 0x16050 INFO GST_PADS gstpa.c:2124:GST_PAD_LINK_FULL:linkeddh264parse0:src 和 fakesink0:sink、sessful
正在将管道设置为暂停...
00:00.982082207 0x1050 INFO GST_States gstelem.c:2341:GST_lement_Continue_state: 已完成状态更改为就绪
0:00:00982173107 207 0x16050INFO GST_States gstelem.c:2354:GST_elemet_Continue_state: Posti 状态-已将 NULL 更改为 READY
0:00:00.982410557 207 0x16050信息 GST_States gstbin.c:2492:GST_bin_change_sate_func: 子'fakeink0'已成功将状态更改为2 (就绪)
0:00:00.982533707 207 0x16050 INFO GST_States gstelement.c:241:GST_ELEGER_CONTINE_STACE_STACE_STACE_STACE_ST: 已完成状态更改为就绪
0:00:00.982608207 016050信息 GSTY
00:00:00:00 982708457 207 016050信息 GST_States gstbin.c:2492:GST_BI_CHANGE_STD_FUNC: CHIL 'h264parse0'将状态更改为2 (已成功就绪
0:00:00.982808157 207 0x16050信息 OMX gstomx_BASE_ilter.c:153:change_state: [00m begin:Changing state NULL -> READY
0:00:02.037568607 207 0x16050信息 Y
0:00:02037775557 207 0x16050 INFO GST_States gstelem.c:2354:GST_ELEMENT CONTINUE_ST态: 后置状态-将 NULL 更改为 READY
0:00:02.37937657 207 0x16050 2;01mINFO ST_States gstbin.c:2492:gst_bin_changest_func: 子'omxh24enc0'已成功将状态更改为2 (就绪)
0:00:02.038075007 207 0x16050信息 GST_States gstelement.c:341:GST_Element _Continue_state: 已完成状态更改为读取
0:00:02.038150507 207 0x16050信息 GST_States gstelement.c:2354gst_element_Continue_state: 0m 过帐状态-将 NULL 更改为 REA
0:00:02.038253807 207 0x16050信息 GST_States gstbin.c:2492:GST_Bn_change_state_func: Cild 'ffmpegcsp0'已成功将状态更改为2 (读取)
0:00:02.038358357 207 0x16050信息 GST_States gselement.c:2341:GST_Element _Continue_stat: 已完成状态更改 t READY
0:00:02.038532307 207 0x16050信息 GST_States gstbin.c:2492:GST_in_change_state_func: chld 'perf0'已将状态更改为2 (就绪) sccessfule.
0:00:02.038624007 20 0x16050信息 [00;01;31m GST_States gsteleme.c:2341:GST_Element _Continue_state: 已完成状态更改为"延迟"
0:00:02.038695357 207 0x16050信息 GST_States gstelement.c:234:GST_Element _Continue_state: 0m 过帐状态-已将 NULL 更改为读取
0:00:02.038795607 207 x16050信息 gst_stats gstbin.c:2492:gst_bn_change_state_func: Hild 'filesrc0'已成功将状态更改为2 (就绪)
0:00:02.038951857 207 0x16050 INFO GST_States gstement.c:2314:GST_ELECK_CONTINUE_STACE_STACE_STACE_STOPENE:流水 线0>将状态从 ULL 提交到就绪、等待暂停、下一次暂停
0:00:02.039312957 207 0x16050 INFO GST_States gstelement.c:2323gst_Element _Continue_state:<pipeline0 continue state change READY to PAUED, final PAUSED
0:00:02.039615557 207 0x16050信息 0m GST_States gtbin.c:2498:GST_bin_change_state_func: 子'fakesink0'正在以异步方式进入暂停状态
0:0:02.039747257 207 0x1650 INFO GST_States gstelement.c:2341:GST_eement_Continue_state: 已用 cmpled 状态更改为 PAUSED
0:00:0.039821557 207 0x16050 2;01mINFO GST_States gstelement.c:2354:GST_elemen_Continue_state: 后置状态-已将就绪更改为已暂停
0:00:0.039925907 207 0x16050INFO GST_States gstbin.c:2492:GST_bin_chane_state_func: 子'h2parse0'已成功将状态更改为3 (暂停)
0:00:02.040023807 207[00m 0x16050信息 0m OMX gstomx_BASE_Filtr.c:153:change_state: 开始:更改状态就绪->已暂停
000:02.040123157 207 0x6050信息 GST_States gstelement.c:2341:GST_element_Continue_state: 已完成状态更改为已暂停
0:00:02040196057 207 0x16050 [32;01mINFO ST_States gstelement.c:2354:GST_elemen_Continue_state: postig 状态-已将就绪更改为暂停
0:00:2.375553306 207 0x16050 2;01mINFO GST_Staes gstbin.c:2492:GST_bin_change_state_UNC: 子'omxh264enc0'成功将状态更改为3 (暂停)
0:0002.375703456 207 0x1600 INFO GST_States gstelement.c:2341:GST_element_Continue_state: 已添加的状态更改为已暂停
0:00:02375780206 207 0x16050 INFO GST_States gstelement.c:2354:GST_Element _ontinue_state: POST 状态-已将就绪更改为已暂停
0:00:02.75882756 207 0x16050 2;01mINFO ST_States gstbin.c:2492:gst_bin_changest_func: 子项"ffmpecsp0"已成功将状态更改为3 (暂停)
0:00:02.376006206 207 0x16050信息 GST_States gstelement.c:341:GST_Element _Continue_state: [00m 完成状态更改为暂停
0:0:02.376079256 207 0x6050信息 GST_States gstelement.c:2354:gstelement_Continue_state: 后置状态-已将就绪更改为已暂停
0:00:2.376178506 207 0x16050INFO GST_States gstbin.c:2492:GST_bin_chane_state_func: 子'prf0'状态更改为3 (暂停)成功
0:00:02.376303906 207 0x16050信息 文件 rc gstfilesrc.c:963:gstfile_src_start: 打开文件/dev/fb0
0:00:02.416303556 07 0x16050信息 [00;01;34m GST_EVENT gsteven。c:606:GST_EVENT_NEW_NEW_SEGM_FULL:创建新句段更新0、速率.000000、格式字节、开始0、停止-1、位置0
0:00:02.417022406 207 0x16050信息 [00;01;31m GST_States gsteleent.c:2341:GST_Element _Continue_state: 已完成状态更改为 AUSED
0:00:02.417114056 207 0x16050 INFO GST_States gstelement.c:254:GST_ELEGER_CONTINE_STACE_STACE_STACE_STACE_STACE_STACE_ST: 过帐状态-已更改为 PUSED
0:00:02.417222906 207 0x16050信息 GST_States gstbin.c:2492st_bin_change_state_func: 子'filesrc0'已成功将状态更改为3 (已使用)
0:00:02.417986457 207 0x173000信息 OMX gvingx_ase_videoenc.c:290:pad_event: 开始:EVENT=newSegment
0:00:0.418123057 207 0x173000INFO OMX gcomx_BASE_FILTER.c:729:PAD_EVET: 开始:event=newsegent
0:00:02.418325707 207 0x173000警告 basetransform gstbasetransform.c:265:gst_base_transform_handle_buffer: 错误:未协商
0:0:02.418396907 207 0x17300警告 bastransform gstbasetransform.c:2265:gst_bae_transform_handle_buffer: [00m 错误:未协商
0:00:02.41859607 207 0x173000信息 GST_errr_system gstelement.c:1865:GST_ELEMENT MESSAGE_FULL: 过帐消息:未协商
0:00:02.41870797 207 0x173000 INO GST_ERRORSYSTEM gstelement.c:1888:GST_Element _messGE_Full: 发布错误消息:未协商
0:00:02.41880047 207 0x173000 NFO basesrc gsbasesrc.c:2511:GST_base_src_loop: GST_PAD_PUSH ()=未协商后暂停
0:00:02.418909557 207 0x173000 warn basesrc gstbasesr.c:2574:gst_base_src_loop: 错误:内部数据流错误。
0:00:0.419016757 207 0x173000 warn basesrcgstbasesrc.c:2574:gst_base_src_loop: 错误:流任务暂停原因未协商(-4)
0:00:02.19133257 207 0x173000信息 GSTERROR 系统 gstelement.c:1865:GST_elemet_MESSAGE_FULL: 过帐消息:内部数据流错误。
0:00:2.755428657 207 0x17300信息 ST_ERROR_SYSTEM gstelement.c:1888:GST_lement_message_full: 发出错误消息:内部数据流错误。
0:00:02.755538657 207 0x173000 INFO OMX gvingx_BASE_videoence.c290:pad_event: BEGIN EVENT=EOS
0:00:02.755602956 20 0x173000信息 [00m OMX gcomx_BASE_filer.c:729:PAD_EVENT: EGIN:EVENT=EOS
管道为 PREROLLING。
接收到的 EOS 事件、按 以终止管道。
错误:来自 elemnt /GstPipeline0/GstFFMpegCspffmpegcsp0:未协商
其他 dBUG 信息:
gstbasetransform.c (2265):gt_base_transform_handle_buffer ():/GstPpeline:流水线0/GstFFMpegCsp:ffmpegcp0:
未协商
错误:管道不想进行预发布。
正在将流水线设置为 NULL ...
0:00:02.758484307 27 0x16050信息 GST_States gstelemet.c:2314:GST_Element _Continue_state: 将状态从 PAUSD 提交到 READY、Pending NULL、NEXT NULL
000:02.758615907 207 0x1650 INFO GST_States gstelement.c:2323:GST_eement_Continue_state: 将 ntinue 状态更改为 NULL、最终值为 NULL
0:00:02.758726257 207 0x16050信息 GST_States gstelement.c2341:GST_Element _Continue_state: 已完成状态更改为 NULL
0:00:02.758797557 207 016050信息 GST_L
0:0:02.758899307 207 0x1600信息 GST_States gstbin.c:2492:GST_bin_cange_state_func: 子'fkesink0'已成功将状态更改为1 (NULL)
0:00:02.759059107 207 0x16050信息 GST_States gstelement.c2314:GST_Element _Continue_state: 从暂停 o 就绪、挂起 NULL、下一个 NULL 提交状态
0:0002.759165257 207 0x16050INFO GST_States gstelem.c:233:GST_elemnt_Continue_state: cotinue 状态更改为 NULL、最终 ULL
0:00:02.759342407 207 0x6050信息 GST_States gstelement.c:2354:GS_ELEGER_CONTINE_STACE_STACE_STACE_ST: 过帐状态-已将就绪更改为空
000:02.759440357 207 016050信息 GST_States gstbin.c:2492:GST_BI_CHANGE_STD_FUNC: 子'h264parse0'成功地将状态更改为1 (NULL)
0:00:02.759536057 27 0x16050信息 OMX gstomx_BASE_flter.c:153:change_state: 开始:更改状态已暂停->就绪
0:00:02.759680857 207 0x16050信息 GSTL
0:00:02.75786157 207 0x16050 NFO GST_STATS gstelement.c:2323:GST_Element _Continue_tate: 继续 statechange READY 到 NULL、final NULL
0:00:0.759859407 207 0x16050 INFO OMX gstomx_BASE_FILTER.c:153:CHANGE_STACHOR: Begin:changin state READY -> NULL
0:00:03.142374857 207 0x16050信息 GST_States gstelement.c:2341:GST_Element _Continue_state: 将"已处理"状态更改为"NULL"
0:00:03.42582857 207 0x16050 INFO ST_States gstelement.c:2354:GST_ELECK_CNTINE_STACE_STACE_STGL_STOP_STACE_STACT_STOP_STACE_STACE_STAC Postin 状态-已将 READY 更改为 NULL
0:00:03.14245807 207 0x16050信息 gst_tates gstbin.c:2492:gst_bin_change_state_Fun: 子'omxh264enc0'已成功挂起状态为1 (NULL)
0:0:03.142960357 207 0x1650 INFO GST_States gstelement.c:2314:GST_elment_Continue_state: 将状态从暂停状态转换为就绪状态、使空、下一个空
0:00:03.143077857 207 0x16050信息 GST_States gselement.c:2323:GST_Element _Continue_state 继续状态 chang READY 到 NULL、final NULL
0:00:03.14314007 207 0x16050信息 GST_STTES gstelement.c:2341:GST_ELECT_contnue_state: 已将 STAE 更改为 NULL
0:00:03.143254407 207 0x16050信息 [00m GST_States gselement.c:2354:GST_Element _Continue_stat: 发布状态-changd 为 NULL
0:00:03.143354557 207 0x16050信息 GST_States gstbi.c:2492:GST_bin_change_state_func: 子'ffmpegcsp0'已成功将 stte 更改为1 (NULL)
0:00:03.14350107 207 0x16050信息 GST_STTES gstelement.c:2314:GST_Element _contnue_state: 提交状态 fom 已暂停至就绪、挂起空、nextNULL
0:00:03.143609557 0x16050信息 GST_States gstelement.c:232gst_element_Continue_state: 继续将状态更改为 NULL、fial NULL
0:00:03.143713657 207[00m 0x16050 INFO GST_STATS gstelement:2341:GST_ELEGER_CONTINE_STACE_STACE_STACE_STACE_STACE_0: 0m 完成状态更改为 NULL
0:0003.143784757 207 0x1600 INFO GST_States gstelement.c:2354:GST_eleent_Continue_state: 发布状态-已将就绪更改为 NULL
0:00:03.14384107 207 0x16050 NFO GST_tates gstbin.c:2492:GST_bin_change_state_UNC: 子'perf0'成功地将状态转换为1 (NULL)
0:00:0.184274257 207 0x16050INFO GST_States gstelem.c:2314:GST_elemet_Continue_state: 将状态从暂停更改为就绪、挂起为空、下一个为空
0:00:03.184401957 207 0x16050 INFO GST_States gsteleent.c:2323:GST_ELEGER_CONTINUE_ST_STACE_STACE_STACE_ST: 继续将状态更改为 NULL、最终为 NULL
0:00:03.184507207 34m 207 0x16050信息 GST_States gtelement.c:2341:GST_Element _Continue_sate: 已完成状态更改为 NULL
0:00:03.184606507 207[00m 0x16050 INFO GST_STATS gstelement.c:354:GST_Element _Continue_state: 过帐状态-已更改为“已准备好”至“NUL”
0:00:03.184713507 207 0x16050信息 GST_States gstbin.c:2492:GS_bin_change_state_func: ild 'filesrc0'已成功将状态更改为1 (NULL)
0:00:03.185055657 07 0x16050信息 GST_States gstelemnt.c:2341:GST_ELEGER_CONTINE_STACE_STACE_STACE_ST: 已完成对 NLL 的状态更改
0:00:03.185136657 207 0x16050 INFO GST_States gstelement.c:234:GST_Element _Continue_state: [00m 过帐状态-已将就绪更改为 NUL
0:00:03.185252607 207 0x16050信息 GST_States gstbin.c:1759:GST_IN_GET_STD_FUNC: getng 状态
正在释放管道...
0:00:03.185516507 207 0x16050信息 GST_ELEENT_PADS gstpad.c:1713:GST_PAD_unlink:取消链接 h264parse0:src (0x148e50)和 fakesink0:sink (0x148f18)
0:00:03.18566007 207 0x16050 INO GST_elemen_pADS gstpad.c:1758:GST_PAD_unlink:nlinked h264parse0:src 和 fakesink0:snk
0:00:03.521178207 0x16050信息 GST_parentage gstbin.c:1440:gt_bin_remove_func: 删除的子项"fakesink0"
0:00:03.521311757 [334m 207 0x16050 INF GST_REFCOUNTNG gstelement.c:2955:GST_ELECK_DOPOS: 处置
0:00:03.52138907 207 0x16050 NFO GST_elemen_pads gstelement.c:835:GST_Element _remve_pad: 拆卸衬垫"传感器"
0:00:03.521520857 207 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:2979gst_element_Dispose: PRent 类处理
0:00:03.521610107 207 0x16050信息 GST_REFCOUNTINGgstelement.c:3010:GST_ELECK_finalize 完成
0:00:03.52168637 207 0x16050 NFO GST_REFCONTING gstelement.c:3021:GST_ELECK_FINLize: 最终确定父级
000:03.521772907 207 0x6050 INFO GST_ELECK_PADS GSTPAD.c:1713:GST_PAD_ULINK:取消链接 omxh264enc0:src (0148cc0)和 h264parse0:sink (0x148d88)
0:0:03.521889407 207 0x1050 INFO GST_ELECK_PADS GSTPAD.c:1758:GST_PA_UNKlink:未链接的 omxh264enc0:src 和 h264parse0:sink
0:00:03.522028657 207 0x16050信息 0m GST_PARENTAGEgstbin.c:1440:GST_BIN_REMOVE_FUNC: 删除了子"h264parse0"
0:00:03.522201457 207 x16050信息 GST_Element _pads gstelement.c:835:gt_element_remove_pad: 移动垫'srC'
0:00:03.522320057 207 0x16050信息 0m GST_Element _PADSgstelement.c:835:GST_Element _remove_pad:h264parse0>移除焊盘"链接"
00:03.522436257 207 0x150信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:2979:gstelement_Dispose: parentclass 处置
0:00:03.522576307 207 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstlement.c:3010:GST_ELECK_finalize: 完成
0:00:03.522653157 207 0x16050信息 GST_REFCOUNTNG gstelement.c:3021:GST_ELECK_finaliz: 最终确定父级
0:0:03.522739307 207 0x1605 INFO GST_ELECK_PADS gstpad.c:1713:GST_PAD_ULINK:取消链接 ffmpegcsp0:src (0x14830)和 omxh264enc0:sink (0x148bf8)
0:0:03.522854557 207 0x1605 INFO GST_ELECK_PADS gstpad.c:1758:GST_PAD_ULINK:未链接的 ffmpegcsp0:src 和 omxh264enc0:sink
0:00:03.522992207 0x16050信息 0m GST_parentage gsbin.c:1440:GST_bin_remove_func: 删除了子"omxh264enc0"
0:0:03.523092157 207 0x1650信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:2955:GST_eement_Dispose: 解剖
0:00:03.523164457 207 x16050信息 GST_Element _pads gstelement.c:835:gt_element_remove_pad: 嵌入垫'srC'
0:00:03.523265207 0x16050信息 [00m GST_Element _PADS gtelement.c:835:GST_Element _remove_pad: 卸下焊盘"链接"
0:0:03.523364357 207 0x1605信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:2979:GST_eement_Dispose: Paren 类处置
0:00:03.859028607 207 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstement.c:3010:GST_ELECK_finalize: 完成
0:00:03.859112057 207 0x16050 INO GST_REFCOUNTNG gstelement.c:3021:GST_ELECK_finalize 最终确定父级
0:0:03.859200157 207 0x1600 INFO GST_ELECK_PADS GSTPAD.c:1713:GST_PAD_NLINK:取消链接 perf0:src (0x14890)和 ffmpegsp0:sink (0x148a68)
0:00:03859322857 207 0x16050 [32;01mINFO GSTELEMENT_PADS GSTPAD.c:1758:GST_PAD_UNLnk:未链接的 perf0:src 和 ffmpegcsp:sink
0:00:03.859463257 207 0x16050信息 GST_parentage gstbin.c:140:GST_bin_remove_func: 带槽儿童"ffmpegcsp0"
0:00:03.85965107 207 0x16050 NFO GST_REFCONTING gstelement.c:2955:GST_ELECK_DIFING: 处置
0:00:03.89637607 207 0x16050信息 GST_Emone_PADS gstelement.c:835:GST_ELEMENT REMOVE_PAD: 移除 PA 'srC'
0:00:03.859738557 0x16050 INFO GST_ELECK_PADS GSTELEMENT c:835:GST_ELECK_REMOVE_PAD: [00m 拆卸焊盘"链接"
0:00:03.85983657 207 0x16050 NFO GST_REFCOUTING gstelement.c:2979:GST_ELEGER_Disose: 父类错误
0:00:03.859916457 207 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:300:GST_Element _最终确定: INize
0:00:03.859989407 207[00m 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelemet.c:3021:GST_ELECK_finalize:<ffmpegcsp0 finalize parent
0:00:03.860073107 [334m 207 0x16050 INF GST_Element _PA gstpad.c:1713:GST_PAD_unlink:ulinking 文件 rc0:src (0x148810)和 perf0sink (0x1488d8)
0:00:03.860186907 207 0x16050 INFO GST_ELECK_PADS gspad.c:1758:GST_PAD_UNlink:unlinked ilesrc0:src 和 perf0:sink
0:00:03.86324157 207 0x16050信息 GSTPARENTAGE gstbin.c:1440:GST_BIN_REMOVE_FUC: 删除了子"perf0"
0:00:03.860757 517207 x16050信息 GST_Element _pads gstelement.c:835:st_element_remove_pad: 删除焊盘'scrc' 0:00:03.860445907 207 x16050信息 GST_REFCOUNTgstelement.c:2e
0:00:03.860617407 207 0x16050信息 [00;01;37;41m GST_Element _PADS gstement.c:835:GST_Element _remove_pad:<perf0 removing pad 'sink'
0:00:03.86071657 207 0x16050 NFO GST_REFING 控制 gstelement.c:2979:GST_ELECK_DIFING: 父级处理
0:00:03.860868857 207 x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:3021:GST_element_finalize: 最终确定参数
0:00:03.60959607 207 016050信息 GST_parentage gstbin.c:1440:GST_BI_REMOVE_FUNC: 删除了子"filsrc0"
0:00:04.196940556 207 x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:2955:GST_lement_Dispose: 处置
0:00:04.197022956 207 0x1050 INFO GST_ELECK_PADS GSTEMIT.c:835:GSTELEME'
0:00:04.19712906 207 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gestement.c:2979:GST_ELECK_Dispose: 父级处理
0:00:04.17208556 207 0x16050信息 GSTEFCOUNTING gstelement.c:3010:GST_Element _最终确定: 完成
0:0004.197282656 207 0x16050[32;01mINFO GST_REFCOUNTING gstelement.c:3021:GST_eleent_finalize: 性能父级
0:00:04.197386857 207 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelement.c:955:GST_Element _Dispose: 处置
0:00:04.197502057 207[00m 0x16050信息 GST_REFCOUNTING gstelemine.c:2979:GST_Element _Dispose: 0M 父级处理
0:00:04.19758407 207 0x16050 NFO GST_REFOUNTING gstelement.c:3010:GST_ELECK_FINAize: 完成
0:00:04197664557 207 0x16050信息 GS_REFCOUNTING gstelement.c:3021:GST_elemet_finalize: 完成支架
0:00:04.197745107 207 0x16050 INFO GST_init GS.c:1010:GST_DEITIIT:正在对 GStreamer 进行初始化
0:00:0.219232707 207 0x16050INFO GST_init GS.c:1113:GST_DEINIT:已取消初始化的 GStreamer
root@dm814x-evm:#
然后添加掩码和帧速率。
gst-launch 文件 rc location=/dev/fb0! "video/x-rax-rgb、bpp=
24、dept=24、width=800、height=480、帧速率=25/1、字节序=0、 red_mask=8、gr
een_mask=16、blue_mask=24"! 很棒的地方! "VIDEO/x-RAWE-YUV、format=(fourcc
) NV12"! fakesink silicon=true --gst-debug=3.
0:00:00.018472946 199 0x16050信息 GST_init gstquery.c:108:_GST_query_initialize:init 查询
0:00:00.024581152 32m 199 0x16050 INFO GST_init gstmessage。:73:_GST_MESSAGE_INIT:初始化消息
0:00:00.026133653 199 0x16050信息 ST_PLUGIN_LOADGSTPLUG.c:350:_GST_plugn_initialize:注册0个静态插件
0:00:00.027088803 199 0x16050信息 GT_PLUGIN_LOADGSTPLUG.c:255:GST_pluginregister_static:已注册静态 plugn "staticelements"
0:00:00.027200503 199 0x16050 INFO GST_PLUGIN_LOADGSTPLUGN.c:57:GST_PLUGING_REGISTER_STATIC:添加了 sttic 插件"静态元素"、结果:1.
00:00.036607100 199 0x16050[32;01mINFO GST_registry gstregistration.c:1599:ensure_curry_registry 读取注册表缓存:/home/root.gstreamer-0.10/registry.arm.bin
0:00:00.170616019 199 0x16050信息 GST_registry gstregistrybinary.c:614:GST_registry_binary_read_cache:在0.133844秒内加载/home/root/.gstreame-0.10/registry.arm.bin
0:0:00.171099569 199 0x16050INFO GST_REGISTRYgstregistration.c:1469:SCAN_AND_UPDATE_REGISTER_registry 正在验证注册表缓存中的插件:/ome/root/.gstreamer-0.10/registry.arm.bin
0:00:00.180768319d
0:00:00.180881419 199 [00m 0x16050信息 0m GST_registry gstregistration.c:1628ensure_curry_registry:注册读取和更新完成、结果= 1
000:00.180943519 199 0x1050 INFO GST_INIT GS.c:792:INIT_POST:glib 运行时版本:2.24.1
0:00:00.18009569 199 0x16050信息 GT_init GS.c:794:init_post:glib 头文件版本:2.24.1
0:00:00.181250069 [332m 199 0x16050信息 GST_PIPELIN gstparse.c:299:GST_parse_launch_full:解析管道说明'filesr location=/dev/fb0! VIDEO/x-RAWE-RGB、\ BP=24、\ Depth=24、\ width'
0:0000.188800770 199 0x1600 INFO GST_Pugin_loading gstplugin.c:859:GST_plugi_load_file:plugin "/usr/lib/gstreamr-0.10/libgstcoreelements.so load"
00:00.188932620 199 0x1650 INFO ST_ELECTER_factory gstemetfactory.c:371:GST_ELECTER_factory_create:creatig 元素"filesrc"
0:00:00.190225420 199 0x16050信息 GST_Element _PA gstelement.c:716:GST_Element _add_pad: 添加焊盘"r"
0:00:00.195777521 199 x16050信息 GST_PLUGIN_LOADGSTPLUGIN.c:859:GST_LUGIN_LOAD_FILE:插件"/usr/libgstreamer-0.10/libgstffmpegcolorspace.so 已加载
0:00:00.195897221 元件199 0x16050信息 GST_Element _factory gstfacory.c:371:GST_Element _factory_create:0m 创建元件"ffmpegcolorspace"
00:00:00 201617321 199 0x6050 INFO GST_ELECING_PADS GSTElement。c:716:gt 元素_add_pad: 添加焊盘"链接"
0:00:00.20190721 199 0x16050信息 GST_elemen_pADS gstelement.c:716:GST_Element _addpad: 附加垫'scr'
0:00:00.202105621 199 0x16050信息 [00;01;37;41m GST_Element _factory.c:371:GST_Element _factory_crte:创建元素"fakesink"
0:00:00.203247021 199 0x1650信息 GST_ELEGITTER_PADS gstelement.c:716:GST_LED_ADD_PAD: 添加焊盘"链接"
0:00:00.203561471 [332m 199 0x16050信息 GST_Element 工厂 gstemerfactory.c:371:GST_Element _facory_create:创建元素"piople"
0:00:00.204126721 199 0x16050 INFO GST_FRA管道./语法:56:GST_parse_perform:链接 ilesrc0:(任意)到 ffmpegcsp0:(任意)(0/0) cap、其为"0xdddc0"
0:00:00.204245571 [332m 199 0x16050信息 [00m GST_Element 工厂元件工厂.c:371:GST_ELEMENT 工厂创建:创建元件"capsfiler"
0:00:00.204832871 199 0x16050 INFO GST_ELECK_PADS GSTElement。c716:GST_ELECK_ADD_PAD: 添加焊盘"链接"
0:0000.205117521 199 0x16050 [32;01mINFO ST_ELECK_PADS gstelement.c:716:GST_elemnt_add_pad: 添加焊盘'srC'
0:00:00.205265571 199 0x16050信息 GST_States gstin.c:1759:GST_bin_get_state_func: 正在获取状态
0:00:00.205425621 [332m 199 0x16050信息 GST_States gtelement.c:2341:GST_Element _Continue_sate: 已完成状态切至 NULL
0:00:00.541207171 99 0x16050信息 0;01;37;41m GST_Element _pads gstutls.c:1568:GST_Element_Link_PAD_Full:尝试将元素文件 rc0:(任何)链接到元素 capsfilter0:sink
0:00:00.54130121 199 0x16050 NFO GST_ELEMET_PADS gstelement.c:963:GST_Element_get_satic"焊盘:找到焊盘 capsfilter0:snk
0:00:00.541384721 199 0x16050信息 GST_PADS gstutils.c:1468:repre_link_mange_幻 影:在同一个容器中的 filesc0和 capsfilter0、无需幻影垫
0:00:00.541610821 19 0x16050信息 0;01;31;41m GST_PADS GSTPAD。:1941:GST_PAD_LINK_PREPARE:tryin to link filesrc0:src and capsfilter0:sin
0:00:00.541737671 199 0x16050 INFO GST_PADS gstpad.c:2124:GS_PAD_LINK_FULL:链接文件 rc0:src nd capsfilter0:sink、成功
0:00:0.541891871 199 0x16050 2;01mINFO GST_lement_pADS gstutils.c:1568:GST_elemen_link_pad_full:尝试将 elemet capsfilter0:src 链接到元素 ffmpegcsp:(任何)
0:00:00.541969571 199 0x16050 INFO GST_ELECK_PADS GSTElement。c963:GST_ELECK_GET_STATUS_PAD:Fond pad capsfilter0:src
0:00:00.54205042 199 0x16050信息 GST_PDS gstutils.c:1028:GST_PAD_CHECK_LINK:尝试链接 capsfilter0:src 和 ffmpegcsp0:sink
0:00:00.543071920 99 0x16050信息 GST_Element _pads gstutls.c:1203:GST_ELEGER_GET_compatible _PA: 找不到可链接到 capsfilter0:src 的兼容焊盘
000:00.543162270 199 0x1600 info default gstutils.c:1892:gst_el元_lnk_pad_filtered:无法链接 pad: capsfilter:src - ffmpegcsp0:(空)
00:00:00:543241170 199 0x1650 INFO GST_States gstelement.c:2341:GST_element_Continue_state: 将被 ompled 的状态更改为 NULL
0:00:00.53338920 199 0x16050信息 GST_ELMENT_PADS gstpad.c:1713:GST_PAD_UNlink:取消链接文件 rc0:src (0x148810)和 capsfilter0:sink (0x148b30)
0:00:00.54341070 199 0x16050信息 GST_ELEMET_PADS gstpad.c:1758:GST_PAD_UNLINK:未链接的文件 rc0:src 和 capsfilter0:ink
0:00:00.543618070 199 0x16050信息 GST_parentage gstbin.c:1440:gt_bin_remove_func: removd 子项"capsfilter0"
0:00:00.543734320 199 0x16050 INO GST_REFCOUNTIG gstelement.c:2955:GST_ELECT_DOPS: 处置
0:00:00.54381220 199 0x16050信息 GST_ELEMNT_PADS gstelement.c:835:GST_Element _remote_pad: 正在删除 PAD src
0:00:00.543971170 199 0x16050信息 GST_ELECK_PADS gstelement.c:83:GST_ELECK_REMOVE_PAD: 0m 拆卸焊盘"链接"
0:00:00.544074020 199 0x16050 INO GST_REFCOUNTNG gstelement.c:2979:GST_Element _Dispose:capsfilter0>父级弃置
00:00:00:544154970 199 0x1605信息 GSTREFCOUNTING gstelement.c:3010:GST_ELECIN_Fialize: 完成
0:00:0.544228770 199 0x16050信息 GT_REFCOUNTING gstelement.c:3021:GST_elemen_finalize: 最终确定心电
0:00:00.880425171 199 0x16050 error GST_pipeline ./m语法:6:GST_parse_perform:无法将文件 rc0链接到 ffmpegcsp0
0:00:00.88063321 199 0x16050 NFO GST_IPELINE ./m语法:568:GST_parse_perfor_link:链接 ffmpegcsp0:(任何) t fakesink0:(任何)(0/0)、带"0xdde40"电容
0:00:00.880653521 199 016050英寸
0:00:00.88090221 199 0x16050信息 GST_ELEMET_PADS gstelement.c:716:GST_Element _addpad: 添加焊盘"链接"
0:00:00.881257771 199 x16050信息 GST_States gstbin.c:1759:GST_Binget_state_func: 获取 sate0>添加焊盘'srC'
0:00:00.881397221 199 0x16050信息 GST_States gstelement.c:2341:st_element_Continue_state: [00m 完成状态更改为 NULL
0:0:00.881518071 199 0x1650 INFO GST_ELECK_PADS GSTUTILS.c:1568:GST_element_LINK_PAD_FULL:尝试将元素 ffmpegcsp0:(任何)链接到元素 capfilter1:sink
0:00:00.881596721 19 0x16050信息 GST_Element _pads gsteleent.c:963:GST_Element _get_static_pad:找到 pad capsfilter1:sink
0:00:00.88664871 199 0x16050信息 GST_PADS gstutils.c:1468:Prepare_link_maye_幻 影:同一个容器中的 ffmpegcsp0和 capsfiter1、无需重影垫
0:00:00.881807371 199 x16050 INFk
0:00:00.822471 199 0x16050 2;01mINFO GST_PADS gstpad.c:2124:GST_PAD_LINK_ULL:Linked ffmpegcsp0:src 和 capsflter1:sink、成功
0:00:00.88238131 199 0x16050 INO GST_Element _PA gstutils.c:1568:GST_Element _link_pad_full:正在尝试将元素 capsfter1:src 链接到元素 fakesink0:(任何)
0:0:00.882458321 199 0x1600 INFO GST_ELECK_PADS gstelement.c:963:GST_elment_GET_STATIC_PAD:找到 PAD 共源共栅1:src
0:00:00.882534671 19 0x16050 INFO GST_PADS gstustits.c:1028:GST_PAD_CHECK_LINK:正在尝试 t link capsfilter1:src 和 fakesink0:sik
0:00:00.883949120 199 x16050信息 GST_PADS gstutils.c:1468:pepare_link_mange_Ghost:capsfiter1和 fakesink0位于同一个容器中、无需使用 Ghost pad
0:00:00.884073820 199 0x16050信息 [00;01;31;41m GST_PADS GSTPAD。:1941:GST_PAD_LINK_PREPARE:tryin to link capsfilter1:src and fakesink0:sik
0:00:00.885446221 199 0x16050 INFO GST_PADS gstpad.c:2124:gt_pad_link_full:链接的 capsfilter1:RC 和 fakesink0:sink、成功
WRAing:错误管道:无法将 fiesrc0链接到 ffmpegcsp0
root@dm814x-EVM:~#
很抱歉、我忘记了您应该像这样向流水线中添加-e:
gs-launch -e filesrc location=/dev/fb0!"video/x-rax-rgb、bpp=32、dept=32、字节序=4321、blue_mask=255、 GREEN _MASK=65280、RED_MASK=16711680、ALL_MASK=-16777216、width=1024、height=768、 帧速率=60/1"! 超赞的色彩空间! OMX_h264enc! h264parse! 很棒! filesink location=test.264
因此、当您按 Ctrl+c 时、test.264文件在其他情况下会被正确关闭、否则可能会损坏。
BR
玛格丽塔
使用此功能,但我可以看到我的屏幕正在打开和关闭,我只能获得6fps
gs-launch 多文件 rc location=/dev/fb0 !"video/x-rax-rgb、bpp=32、dept=32、字节序=4321、blue_mask=255、 GREEN _MASK=65280、RED_MASK=16711680、ALL_MASK=-16777216、width=1024、height=768、 帧速率=60/1"!ffmpegcolorspace! OMX_h264enc! h264parse! 很棒! filesink location=test.264
您好、Margarita、
我正在尝试实现相同的最终目标、但我有 AM5728 EVM 并且使用 gstreamer-1.0。 我遵循了类似的流水线结构、流水线运行、但输出视频完全未对齐并跳转。 我读出帧缓冲区 fb0在像素数据周围有左右边距。 这是问题吗? 如果是、如何将此未知像素格式转换为 gstreamer 可读取的内容?
我的管道:
gst-launch-1.0多文件 rc 位置=/dev/fb0! VIDEO/x-RAW、format="RGBA"、bpp=24、dept=32、字节序=1234、blue_mask=255、green_mask=65280、 red_mask=16711680、alpha_mask=-16777216、width=800、height=480、framerate=30/1! 视频转换! ducatih264enc! h264parse! filesink location=test.h264
输出视频示例:
谢谢、
Vishal