This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:显示文本不清楚

Guru**** 2581915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627305/linux-am5718-display-text-unclear

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好!

我们开发 了  一款采用 AM5718 处理器的 SBC、我使用 的是 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07。 在显示屏中运行 QT 应用程序时,字体不清零,我们尝试修改字体样式,但它不起作用。 安装了所有支持的库(libfontconfig.so)。 是否缺少其他依赖项??

 此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不是 qt 专家、但也许您应该在 fontconfig 中查看"抗混叠"和"子像素呈现"。

    BR
    玛格丽塔