您好!
我们希望在我们的定制板中以 I2C 模式启动处理器。 处理器未启动。
因此、我们正在寻求您的帮助。 我们将根据 wiki 页面执行以下步骤。
引导应用( 附件中不包含 DSPC8682_EEPROM_1.OUT)转换根据 post_romparse.bat 完成
附件。 此外、在转换过程中还会链接 post_8682_1.rmd、reboot_1.i2cmap 文件。
上述过程的输出(EEPROM_1_POST_8682.bin)将提供给 EEPROM 写入器程序
(C:\ti\mcsdk_2_01_02_06\tools\writer\EEPROM\tisbc6678l\)。
注意:当处理器处于 No e2e.ti.com/.../I2_5F00_boot_5F00_files.zipboot模式时、将加载写入器程序
程序日志如下所示
[C66xx_0] EEPROM 写入器实用程序版本01.00.05
从 DSP 存储器地址0x0c000000写入4168个字节到 EEPROM 总线地址0x0050,从器件地址0x0000...
从 EEPROM 总线地址0x0050读取4168字节到 DSP 存储器地址0x0c010000,从器件地址0x0000...
正在验证数据读取...
EEPROM 编程成功完成。
然后将引导模式更改为 I2C 引导模式(主器件)
boot_pararm (15下载到0)<=x"000b";
0xB->1011
1->Little Endian
101 (5)-> I2C 引导模式
0 ->参数索引
0 ->主模式
0 ->从 I2C 总线地址0x50处的 I2C EEPROM 引导
0 -> I2C 慢速模式(0 ->慢速和1 ->快速模式均已尝试)
00-> PCIe 端点
0->PCIe 子系统被启用。
是否缺少任何步骤? 请建议开启。
此致、
S.Sivanantam