主题中讨论的其他器件:TPS65217、 AM3517
工具/软件:Linux
我在定制板上运行内核版本4.9.28和 uboot 2017.1、该设计类似于 Beagle Bone Black、内核不会启动。 U-boot 正在引导、但有一些警告、请检查下面所述的日志。
U-Boot SPL 2017.01-00319-g7752743-Dirty (2017年9月22日- 10:28:50)
tps65217:设置 UVLO
尝试从 MMC1引导
SPL:环境中未设置 Falcon_args_file、恢复为默认值
读取 args
SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2017.01-00319-g7752743-脏 污(2017年9月22日- 10:28:50 +0530)
CPU :AM335X-GP 修订版2.1
I2C: 就绪
DRAM: 512 MiB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
CPsw、USB_ether
错误:未设置 USB_ether 地址。
按空格键可在2秒钟内中止自动引导
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在阅读 uEnv.txt
154ms (18.6KiB/s)内读取的3051字节
uEnv.txt 上的已加载环境
正在从 MMC 导入环境...
我尝试运行以下命令来引导 zImage:
=>运行 mmcboot
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在阅读 uEnv.txt
154ms (18.6KiB/s)内读取的3051字节
uEnv.txt 上的已加载环境
正在从 MMC 导入环境...
=>转到0x80200000
##正在启动应用程序,地址为0x80200000……
未定义的指令
PC:[<801ff000>] LR:[<80200004>]
重新分配 PC:[<60aac000>] LR:[<60aad004>]
SP:9df32d78 IP:0000001c fp:00000002
R10:9ffa0b58 R9:9df32ed8 R8:9df360c8
R7:9ff5450d R6:00000002 R5:80200000 R4:9df360cc
r3:80200000 r2:9df360cc r1:9df360cc r0:00000001
标志:nzCv 在 模式 SVC_32上关闭 FIQ 的 IRQ
正在重置 CPU ...
正在重置...