工具/软件:Linux
您好!
我编译了最新的 SDK 4.0.0.4,并在 AM5728板上安装文件系统。
我可以启动 Linux、但 出现初始化脚本打印错误:
[失败]启动 SYSV 失败:
而 matri-GUI 和 Weston 没有响应。
我已经尝试过
/etc/init.d/matrix-gui-2.0重新启动
/etc/init.d/weston 重新启动
但它在 HDMI 上仍然不起作用。它只是输出"请稍候..." HDMI。
我已经尝试过
dmabuftest -s 32:800x600 -c 720x288@YUYV -d /dev/video1
要捕获视频并在 HDMI 上显示,请进行打印
错误:v4l2_qbuf:457:VIDIOC_QBUF 失败:地址错误(-1)
然后停止。
我已经在 SDK3.0.0.4中尝试过这些方法、效果很好。