This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:4GB DDR 支持、u-boot 和内核更改

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625442/linux-am5728-4gb-ddr-support-u-boot-and-kernel-changes

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我们有一个 AM5728 IDK、该 IDK 已与4个8Gb DDR 器件配合使用、总 DDR 容量为4GB。 除了 SDRAM_CONFIG 和 DDR 时序变化外、还需要其他哪些 u-boot-spl 和 u-boot 更改、例如 Lisa 寄存器和其他更改?

需要更改哪些 Linux 设备树?

谢谢、

-Gunter