This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:如何降低或消除 VOUT 噪声

Guru**** 2580495 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627526/linux-am5728-how-to-reduce-or-remove-vout-noise

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux


大家好、TI 团队
我在接地平面上遇到了噪声问题。
我可以在 AM572x 评估模块(TMDSEVM572X)上重现此问题。

我已将 AM572x 评估模块上的 LCD (VOUT1)分辨率修改为1080p。
当生成到 VOUT1 (视频输出端口)的多脉冲模式(1080p)时、我可以测量接地层上的噪声。


多突发模式
en.wikipedia.org/.../Multiburst


噪声将影响其他信号。

如何降低或消除噪声?

来自 Will Hsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GND 平面产生的噪声通常由返回电流的长路径引起。 这可能是由于去耦不足、去耦电容器的位置选择不当、PCB 层上 GND 段的过孔"拼接"不足、GND 段长而细等 这完全是一个 PCB 设计问题。 AM572x 数据表中的"应用、实施和布局"部分提供了一些正确信号路由的指南。 您可以在 www.ti.com/.../technicaldocuments 的"应用手册"部分找到其他文档
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser
    感谢您的回复。
    我在《高速接口布局指南》或数据表中找不到视频输出的指定最大长度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有这种规格。 通常、高速单端信号布线必须尽可能短。