This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:编译错误:image_processing 演示应用程序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621570/tms320c6678-compilation-error-image_processing-demo-application

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

    我们尝试为 evm6678套件编译图像处理应用程序(IPC 主站、从站、OpenMP)、而无需进行任何修改、如所示

C:\ti\mcsdk_2_01_02_06\demos\image_processing\。  我们得到了以下错误(显示为 IPC 主站、IPC 从站也发生了相同的错误、OpenMP 也是如此)

说明   资源   路径   位置   类型
ti.uia.runtime.LogSync:LogSync 检测到系统中使用 LoggerCircBuf。  
LogSync 不再支持 LoggerCircBuf。 使用 ti.uIA.loggers.LoggerRunMode 代替 LoggerCircBuf    
.xdchelp   /image_processing_evmc6678l_master   line 82   C/C++ problem

请注意、serial_simc6678图像处理代码未发生上述错误。

我们是否缺少任何依赖关系?

我们的计划是在定制板中移植这些应用。

供您参考:

我们使用的是 CCS 6.0、mcsdk 2.1.2.6。

此致、

S.Sivanantam

我们计划在自定义 b 中移植图像处理应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivanantam、

    使用 CCSv5.x 基线以及旧版 IPC 和 XDCtools 以及 SYSBIOS 版本支持 MCSDK 基线。 我们建议您更新到最新版本的工具支持的 Processor SDK RTOS 基准。 处理器 SDK RTOS 也支持图像处理演示。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Examples_and_Demonstrations

    正如您报告的构建错误一样、您似乎正在使用不兼容的组件版本。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

     目前我们有 CCS 6.0.1。 Processor SDK RTOS 是否支持我们的 CCS?


    由于我们的工作 PC 中没有互联网连接、因此无法从云安装最新的 CCS。 是否有适用于最新 CCS 版本的离线安装程序?

    此致、

    S.Sivanantam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我们能够安装具有 CCS 6.0.1的 Processor SDK、并且能够编译 IPC 图像处理演示。

    现在、我们尝试为 定制板移植相同的端口。 在我们的定制板中、tms320c6678处理器与 GbE 交换机相连、因此我们必须更改 phy 设置。 我们更改了"{$pdk_install_DIR}\ti\board\src\evmC6678\"中的 evmC6678_phy.c。 但这种变化并未得到反映。 请就此提供帮助?

    此致、

    S.Sivanantam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivanantam、

    您是否重建了电路板库? Processor SDK RTOS 的设置方式是、所有平台特定的详细信息都在电路板库中进行处理、并在指向此电路板库的应用链接中静态处理、以使用使用 Board_Init API 实现的初始化函数、因此、每当您更改电路板库文件时、 您需要重建库并确保它链接到您的应用程序。

    在移植演示之前、您需要测试基本 NIMU 示例是否在您的定制平台上工作。 我建议您查看培训"使用 Processor SDK RTOS 进行应用开发"中的网络和电路板库部分、以了解网络架构和电路板设置。

    培训链接:
    training.ti.com/processor-sdk-training-series

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    感谢您的支持。 基本 NIMU 已针对客户端示例程序进行测试、该程序工作正常。 现在、我们将尝试重建库。 我们将告诉您状态。

    此致、
    S.Sivanantam