This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:RTOS 中的 USB 主机示例

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627911/am3358-usb-host-example-in-rtos

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358

大家好、TI 专家、

我们还有一个关于 E2E AM335x 上 CCS 的 USB 主机样本报告的问题、如下所示。  

http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/625559

 

我们获得了 TMDXEVM3358、并尝试运行 USB 主机示例程序、如下所示;

C:\ti\pdk_am335x_1_0_6\packages \MyExampleProjects\USB_host_msc_evmAM335x_arm_project

 

但我们无法使用以下的 erros“运行->加载程序”;

 

>CortxA8:文件加载程序:验证失败:地址0x80008104的值不匹配请验证目标内存和内存映射。

>Cortex A8:GEL:文件:C:\workspace\USB_host_msc_evmAM335x_arm_project\Debug\USB_host_msc_evmAM335x_arm_project.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

 

问题:

是否有相同的体验?

 

我们还尝试向 BBB (Beagle Bone Black)"运行->加载程序"。

我们不会发现任何错误。

要将 USB 存储器插入 BBB、我们还找到了串行控制台消息、如附件 pdf。

 (它看起来正确运行了 USB 示例代码。)

如果您告诉我们如何解决此问题、我们将不胜感激。

 (如何在  TMDXEVM3358上运行 USB 示例代码?)

此致、

e2e.ti.com/.../msg.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们之前在 AM335x GP EVM 上尝试过 AM335x USB 主机和器件示例。 我们没有看到负载故障。 请确保使用"pdkprojectcreate AM335x evmAM335x Little USB ARM"正确创建项目。

    并确保运行 GEL 文件来初始化电路板。 如果您在 DDR 中遇到数据验证错误、您是否初始化 DDR? 您是否能够将其他驱动程序示例加载到 DDR 中并运行?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。

    根据您的建议、我可以成功地将样片程序加载到 AM335x GP EVM
    将 GEL 文件更改为"AM335x_15x15_EVM_v1_0.gel"。

    此致、