This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:三个显示输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616162/am5728-three-display-output

器件型号:AM5728

您好!

请告诉我可以使用 AM5728检查的三种不同屏幕显示输出的分辨率。

示例)
全高清(1920 x 1080 x 60fps) x 3.  
2.全高清(1920 x 1080 x 60fps) x 2、全高清(1920 x 1080 x 30fps) x 1.
3、全高清(1920 x 1080 x 60fps) x 2、WXGA (1280 x 768 x 60fps) x 1  

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    是否有任何更新信息?

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuda-San
    您能进一步澄清一下您的问题
    1) 1)您是否询问评估板在同时测试不同显示时的能力
    2)或者您是否在询问器件能够处理多少个同步显示

    如果它是#2、它实际上将取决于应用、并取决于系统中正在运行/需要的其他内容。
    如果您需要的是#2、则需要您提供一些有关终端设备和系统中使用的其他外设等的附加指南

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    筑地:
    正如 Mukul 在前面所说的那样、在验证三显示功能之前、需要分析总系统资源消耗、例如显示和其他应用线程之间共享的 DDR 带宽。
    从纯硬件方面来说、每个 VOUT 接口都可以支持1080p60。
    目前、我们有2台以上的1080p60显示器在真实系统(使用 Linux)中运行。
    此致
    Jian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukl-San 和 Jian-San、

    感谢您的快速回复。

    很抱歉耽误你的回答。
    为了确定产品概念、我们的客户希望了解已通过三倍显示图像输出验证的限值规格。
    他们还了解每个 VOUT 支持高达1080p60的电压、应用和 DDR 带宽将受到影响。
    即使帧速率和分辨率降低、我们的客户也希望实现三倍显示。

    据我了解,从华山的回复可以看到两个1080p60显示屏。
    AM572x 是否具有成熟的三路显示分辨率?

    感谢您的各种答复。

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuda-San

    3显示系统上的最大分辨率将取决于应用程序、呈现的内容和可用的 DDR 带宽。
    根据我们的汽车团队、他们有在器件上运行的演示、其中显示了1个1080p 和2个720p

    因此、我想说三路显示是可行的、可支持的最大分辨率取决于终端客户应用。
    希望这对一些人有所帮助。
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢你的答复。
    我知道 3显示系统上的最大分辨率取决于应用。

    感谢您提供有关汽车团队的信息。
    我知道实际演示结果中有1 x 1080p 和2 x 720p。

    此致、
    新义郎