Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138
你(们)好
我已经使用以下简单程序在 CCS 中创建了一个新项目:
int main (void) { int i; int j = 0; 对于(I = 0;I < 1000000;I++) { J++; } 返回0; }
一段时间后、程序挂起(似乎处于随机点)、当调试器挂起时、它会显示:
"0xc3d38e84"没有可用源
但该地址是 DDR2、而链接器命令文件指定共享 RAM。 主函数具有地址0x80000ee0、该地址位于共享 RAM 中、正如预期的那样。 我已成功使用现有 RTSC、但我想拥有 CCS 工程。
发生什么事了? 我忘记了什么吗?
我使用以下硬件和软件:
TMDSLCKD6748
XDS100v2 JTAG 14引脚
CCS 版本:7.2.0.00013
我已随附 CCS project-files.e2e.ti.com/.../1222.TryDspL2RAM.zip
此致
广告