主题中讨论的其他器件: TPS650061、 AM1707
您好、E2E、
我为 AM1705处理器制作了定制板、并完成了其散热焊盘和引脚的手工焊接。 根据 本应用手册、我使用 TPS650061为处理器提供电源和复位信号。 我已验证1.2V、1.8V 和3.3V 电源在处理器通电时均能正常工作。 我还填充了64MB 的 SDRAM 和64MB 的 NOR 闪存(它们使用单独的3.3V 电源)。
但是、当我为电路板通电时、没有任何活动。 我只能看到一些状态 LED 在电路板的其他位置亮起、因为它们的信号线在内部被处理器的 GPIO 引脚上拉。 经过一些探测、我发现晶体振荡器不工作、输入和输出都处于大约0.7V 的电压。 我至少希望振荡器电路能够工作、即使处理器的其他地方有问题也是如此。 我尝试移除晶体和负载电容器、并直接将工作中的外部1.2V 24MHz 振荡器的时钟信号直接注入处理器的 OSCIN 引脚、但这不会唤醒电路板。 因此、我不认为这是我选择晶体或负载电容器时的问题、否则外部振荡器会起作用。
我已经更换了处理器和晶体振荡器电路、认为在焊接过程中可能损坏了第一个电路、但在更换后、我会得到完全相同的症状。 我非常仔细地查看了焊接错误、但在周围探查时、我看不到任何视觉或电气方面的错误。 在焊接散热焊盘(接地)后、感觉已牢固地固定到电路板上(在将任何引脚焊接到电路板上之前、我已检查)。
是否有人知道振荡器电路为什么不工作、并且始终保持在0.7V?
其他详细信息:
- TRST 引脚被拉至高电平(3.3V)、以便不影响复位序列
- 引导引脚7、3、2、1和0配置为选择 UART1作为引导模式
- 加电时未接收到 UART1发出的 BOOTME 信号
- 根据数据表的建议、UART1 Tx 和 Rx 引脚被拉高以用于引导序列
- 几乎所有处理器的电源引脚都使用0.1uF 电容器进行旁路、而少数电容器具有10uF 电容器
提前感谢您的帮助!