This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5726:MessageQ 远程收件人脱机

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628751/rtos-am5726-messageq-remote-recipient-going-offline

器件型号:AM5726

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 我们使用具有 Virtio/Rpmsg 的 MessageQ 作为传输层、以便在 ARM/Linux 世界应用程序和在 DSP 内核上运行的 TI/RTOS 固件之间进行通信。 一切工作正常、但我们必须使应用更强大、以防止可能出现的故障。

在关闭 sane Linux 应用 程序时、我们会通过重置其 MessageQ 软件模块来正式断开与 DSP 固件的"断开连接"消息的连接。

但是、如果 Linux 应用程序被终止或运行到 segfault 中、则无法发送最终断开消息。 这会导致以下问题:

我们如何在 DSP 端以编程方式检测收件人断开连接?

现在根本没有检测到它、下一个 MessageQ_Put 调用大约需要200ms 才能返回。 对于实时 DSP 应用非常不愉快…

你有什么建议吗?

最棒的

      Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    如果您在 MessageQ API 中指定'timeout'值而不是'imageQ_fore'、它是否有助于检测远程端故障?

    int MessageQ_get (MessageQ_Handle handle、
    MessageQ_Msg *msg,
    通用 超时)

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett、

    我们现在就这样做、这不是足够的权变措施。
    我们有一条保持活动消息、即 Linux 应用每 n ms 发送一次-遗憾的是、n 不是常量、最多可以增加一秒(这就是 DSP 处理实时部分的原因)。 在 DSP 端、MessageQ_get 以大约2秒的超时进行调用、如果呼叫返回时指示超时、我们将"关闭"远程连接(意味着:我们删除有关远程队列的所有信息-不再发送消息)。 但这太晚了、当远程队列关闭时、MessageQ_get 似乎不会返回。 怎么可能呢? 这是一个 n:1连接、在本地队列上调用"Get"、而不是在远程队列上调用。

    从理论角度来看、我假设只有 MessageQ_Put 调用能够充分检测到已关闭的远程队列、因为即使有一种方法可以"询问"系统是否仍处于打开状态、 "询问"和 MessageQ_Put 调用必须是原子调用才能确保安全。

    最棒的

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    此主题有什么新内容? 我仍然卡在。

    最棒的

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    >>当远程队列关闭时、MessageQ_get 似乎不会返回。
    您是否意味着当远程队列关闭时超时不会生效? 还是超时延迟太高? 检测主机断开的时间要求是多少?

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MessageQ_get 在超时后会愉快地返回、但不会返回超时以外的错误。 特别是它不反映远程队列的状态。 请再次阅读我在2017年10月6日凌晨3:36的消息、我想我已经清楚地说明了为何 IMHO 无法通过调用 MessageQ_get 来解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    如果您每 n ms 发送一次 keepalive 消息、那么 MessageQ_get 由于超时而返回应该表示远程队列失败。 MessageQ_Put 可能不起作用、因为 MessageQ_Get 和 MessageQ_Put 都通过相同的 rpmsg 传输。 尽管 MessageQ_get 从本地队列接收消息、但它的消息实际上是 MessageQ_Put 从远程端接收的。 如果您的应用程序需要一个硬实时时间来通知远程收件人脱机、您可能需要开发一个基于邮箱的自定义握手机制、请参阅此处的讨论: e2e.ti.com/.../604259

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

     感谢链接、我认为我必须重新思考我的 RTOS 任务模型。 应该可以始终在与接收相同的任务中执行发送-这是使 MessageQ_get 超时停止与 ARM 端的通信所必需的先决条件。

    除此之外、我想知道什么会使 RPMSG 层从 MessageQ_Put 调用返回如此长的时间? 是否可以通过任何类型的配置来控制此时间跨度?

    最棒的

         Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    远程断开连接时、200ms MessageQ_Put 返回的时间实际上比预期的要长。 我不认为有办法控制时间跨度。 MessageQ 具有优先级排序的队列(正常、高、紧急)、但在这种情况下不应起作用。 您可以运行 Execution Graph 工具来确定 rpmsg 是否真的需要这么长的时间或其他一些任务会干扰它。

    此致、
    Garrett