This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:将伽马从10位修改为8位

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617112/am5728-modify-gamma-from-10-bits-to-8-bits

器件型号:AM5728

我们有三个视频输出、TV/LCD1/LCD2、但我们发现电视输出颜色与 LCD1/2有一些不同。

这是伽马问题吗? 我们发现电视伽玛是10位。

如果是、可以 将 TV 伽玛修改为8位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    Linux 处理器 SDK 03.02.00.05

    此致、
    肯尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已通知软件团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能与颜色范围有关。 并非我们的 HDMI 驱动器中实现的所有功能。 LCD 提供全范围输出、但 HDMI 使用有限范围输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、
    感谢您的重播、
    我已经检查了 dispc.c,HDMI 输出使用的是12位输出,它是 YUV 吗?

    如果是 YUV、我需要您指导我如何使用 YUV 修改其他2条路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚使用 YUV 的其他2条路径意味着什么。 您能否分享有关 DSS 使用情况的详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、
    我们的 DSS 使用三个输出,即 TV、Vout1和 Vout2。
    Vout1和 Vout2连接到编码器(adv7511)、该数据线为24位 RGB 格式。 正如我之前提到的、我发现三种输出颜色有一些不同。
    正如您所说的,电视路径的输出范围有限,我们如何更改 Vout1 /Vout2使用有限的范围和与电视相同的颜色空间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    感谢您解释该用例。 请查找可更改 HDMI 输出以使用全范围 RGB 的贴片。 修补程序在我们的末尾未得到验证 请告诉我们这是否能解决 issuee2e.ti.com/.../0001_2D00_hdmi_2D00_full_2D00_range_2D00_rgb_2D00_output.patch 问题

    此致、

    Manisha