This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA712:TI Android BSP 是否使用 Neon 进行 MP3解码?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621838/dra712-does-ti-android-bsp-use-neon-for-mp3-decode

器件型号:DRA712

团队、

我的客户正在使用 Android 标准音频编解码器从 USB 记忆棒解码 MP3文件。 此任务使用17%的 CPU (@600Mhz)。

它们是 TI 的 Android 6.A.1.3。

此实现是否使用 NEON 来辅助音频解码? 如果没有、客户需要做什么才能使用 NEON 协处理器?

如果无法使用 NEON、是否有针对 DRA712进行优化的 TI MP3编码实现?

此致、

劳尔·马托斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Raul、

    我已将您的问题转发给 Android 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 TI DRA7 Android 版本仅使用 Google/Android 提供的音频解码器(和编码器)。 我们没有优化的版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Misael、TI 能否提供任何能够在 Neon 中运行的 MP3解码算法? 如果没有、客户能够使用 NEON 内核来减轻主处理器负载的最佳方式是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、至少不直接从 TI 购买。 我知道、第三方使用 Neon 为客户算法提供优化、虽然不是在 MP3解码的上下文中、而是在过滤中。