工具/软件:Linux
您好!
我们使用 remoteproc 在 Linux 启动时加载/执行 DSP 内核固件(Linux Proc SDK 3.1.0.6 -无早期启动/晚期连接)。 DSP 固件是基于 TI/RTOS 的应用、其中一个任务打开消息队列(MessageQ)、用于接收来自 Linux 用户机中应用程序的消息。
我们看到以下奇怪的行为:在启动 DSP 后很短的时间内、Linux 启动 过程挂起、永远不会完成登录。 尽管如此,即使没有适当的终端输出,几项出色的服务似乎也变得很重要,例如,在等待了几分钟之后,我可以通过 ssh 连接到设备,即使相关的 systemd 服务从未宣布启动。 'stemctl list-jobs'仅获得一个连接超时。
这似乎取决于 DSP 和 M15内核启动事件的顺序和时序。 有时(每10个中的1个)启动会起作用-但它远不可靠。
我可以看到、在 DSP 通过 remoteproc 引导(并打开 MessageQ 队列)后、tipclad 守护程序启动。 这可能是阻止的原因吗?
以下是 Linux 引导的典型日志输出:
U-Boot 2016.05-00120-g3ab3a81脏污(2017年2月2日- 14:55:12 +0100) CPU:DRA752-GP ES2.0 模型:基于 TI AM572x 的 Stagetec Pluto 器件 板:Pluto CXP REV DRAM:2 GiB MMC:对于 sdr104没有 pinctrl 对于 ddr50没有 pinctrl 对于 sdr50没有 pinctrl 对于 sdr25没有 pinctrl 对于 sdr12 OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC: 1 读取 uboot.env **无法从 mmc0:1读取"uboot.env"** 使用默认环境 在 EEPROM 头 板名称:Pluto_CXP () 板版本: 板串行: SCSI:目标自旋花费0ms。 AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式 标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio sagadopt part ccc apst 扫描总线设备... 器件0:(0:0)供应商:ATA 产品:SanDisk SD6SF1M2版本:X231 键入:Hard Disk (硬盘) 容量:244198.3 MB = 238.4 GB (500118192 x 512) 找到1个器件。 NET: 警告:Ethernet@48484000 using MAC address from ROM eth0:Ethernet@48484000 HIT any key to stop autoboot:0 GPIO:引脚8 (GPIO 8)值为0 GPIO:引脚9 (GPIO 9)值为0 切换到分区#0、 好 的 mmc0是 在设备0 上找到的当前设备 SD/MMC 读取 boot.scr **无法读取文件 boot.scr ** 读取 uEnv.txt **无法读取文件 uEnv.txt ** 切换到分区#0,好 的 mmc0是在 设备0 2977208上找到的当前设备 SD/MMC,145毫秒内读取(19.6 MIB/s) 在23ms (4 MIB/s)内读取的96890字节 从 mmc0引导... 内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x2d6db8]## 平展设备树 blob,88000000使用 0x88000000的 FDT blob 启动 正在将设备树加载到8ffe5000,结束8ffa79... 确定 启动内核... [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0 [0.000000]初始化 cgroup 子系统 cpuset [0.000000]初始化 cgroup 子系统 CPU [0.000000]初始化 cgroup 子系统 cpuacct [0.000000] Linux 版本4.4.4.4.19.-rt25-gf572d285f0 (dev@Dylaro A-Linux)(GCC 版本5.2015.02)(GCC 版本5.605.3) 1 SMP 优先于 RT Thu 2 2 16:11:27 CET 2017 [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d [0.000000] CPU:PIPT / VIPT 非别名数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存 [0.0000]机器模型:基于 TI PIPT 的 存储器[0.000000 P5726:保留[0000.000000 已创建0x000095800000处的内存池、大小为56 MIB [0.000000]保留的内存:已初始化节点 ipu2_CMA@ @95800000、兼容 ID shareda-dma-pool [0.000000]保留的内存:已创建 CMA 内存池、大小为64 MIB [0.000000]保留的内存:已初始化节点 dsp1_ma-pool [0.000000、兼容内存[mcA] 已创建0x00000000内存池、大小为32 MiB [ 0.0000]保留内存:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建大小为0x00009f000000的 CMA 内存池、大小为8 MiB [ 0.0000]保留内存:已初始化节点 dsp2_cma@9fcma、兼容 ma-cma 内存 :已初始化节点 d000000 在0x00000000fe400000 [0.000000]处保留24 mib 强制 SMP 的写分配高速缓存策略 [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc [0.000000] OMAP4:将0x00000000ffd00000映射到用于 DRAM 屏障的 fe600000 [0.000000] DRAPERES2.0 [0.000000] 752 CPU: 嵌入式12页/CPU @eed22000 s19264 r8192 d21696 u49152 [0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。 总页数:472640 [0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 root=PARTUUUUID=000dd0a5-02 RW rootfstype=ext4 rootwait [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节) [0.144]条目高速缓存哈希 表条目:131072 (顺序:0.536字节:0.576字节) 提供1681908K/1897472K (5375K 内核代码、320K rwdata、1840K rodata、320K init、280k BSS、 27148K 保留、188416K CMA 保留、1283072K HIGHMEM) [0.000000]虚拟内核内存布局: [0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB) [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB) [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x0x800000 (240MB) [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB) [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB) [0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB) [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0713ff4 (7216 KB) [0.000000] init:0xc0714000 - 0xc0764000 (320 KB) [0.000000] .data:0xc0764000 - 0xc07b4040 (321KB) [0.000000] .bss:0xc07b7000 - 0xc07fd3ac (281KB) [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes =1 [0.000000]可抢占分层 RCU 实现。 [0.000000] RCU kthread 优先级:1. [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16 [0.000000] OMAP 时钟事件源:32786Hz 时的 Timer1 [0.000000]构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。 [ 0.0000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0xffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns [ 0.000004] sched_clock:56位6MHz、分辨率162ns、每43980465FFFFFF23ns 换行 一次[0.000011]、基于0x8312_FFFF 时 钟源:0x00032ns、0x0003219]计数器:0x0003219] 32768Hz [0.000714]上的32K_COUNTER 控制台:彩色虚拟设备80x30 [0.000847]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算得出的值。 12.29 BogoMips (lpj=61475) [0.000851] pid_max:默认值:32768最小值:301 [0.000931]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节) [0.000937]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序: 1、8192字节) [0.001473]正在初始化 cgroup 子系统 IO [0.001484]正在初始化 cgroup 子系统存储器 [0.001504]正在初始化 cgroup 子系统设备 [0.001512]正在初始化 cgroup 子系统 [0.001519]冷冻库 一致性子系统 PERF_EVENT [初始化1527]正在初始化 cgroup 子系统 PID [0.001572:CPU 写入缓冲区: 确定 [0.001752]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性 [0.001791]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性 [0.001801] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000000 [ 0.001836]为0x800082c0 - 0x80008318 [ 0.120277] CPU1设置静态标识图: Thread -1、CPU 1、插槽0、mpidr 800001[0.120362] 带来2个 CPU [0.120376] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。 [0.120384] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。 [0.120781] devtmpfs:已初始 化[0.147464] VFP 支持 v0.3:Immentor 41架构4第30部分变体 f rev 0 [0.148353] OMAP-hwmod:L3_MAIN_2使用来自 OCP 的断开 dt 数据[0.283912] OMAP-hwmod:GPU:_wait_target_ready 失败:-16 [0.28392]个 时钟源[0.48mod:无法启用[0.4832] 掩码:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns [ 0.352819] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统 [ 0.353760] NET:已注册协议系列16 [ 0.354842] DMA:预分配256 KiB 池用于原子分配 [ 0.364561] /ocp/l4@2000 μ DMA:未找到 OMAP-IRQ [0.2754 μ DMA /μ DMA@240x240x000000 IRQ 版本]硬件[0.2754 μ DMA@240x240x000000 μ DMA [0.395284]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。 [0.395292]硬件断点:最大观察点大小为8字节。 [0.395680] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表所需的 SRAM I688 [0.395689] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误表所需的 SRAM 池 I688 [0.396341] OMAP DMA 硬件版本0.0 [0.444827] OMAP-DMA-ENGINE 4a056000.DMA-CONTROLLER:OMAP DMA 引擎: 0 ED4400MA [0.000] EDMA.EDMA.EDR4300000433000 TI EDMA 引擎驱动程序 [0.455123] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU 已注册 [0.455412] OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.Mmu 已注册 [0.455684] OMAP-iommu 58882000.MMU 已注册[5840800.45804.mu 已注册[150mu.mu.M644] OMAP-iommu 已注册[1504mu 644mu 已注册[0.454000.4580644mu.mu 已注册[150mu 已注册的 OMAP.mu.mu.mu.mu 已注册[0.45644] OMAP-i644mu.mu 已注册的 OMAP-i644mu.mu.mu.mu.mu 已注册[0.4580 IRQ 标志为0x00000008 [0.472649] Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0 [0.554092] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时总线0 0.12 [0.554671] OMAP_i480ver 60000.iPPS:400kHz 时总线2 v0.12 c [0.5548ps_core_apips] 1寄存 式[0.554886] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti [0.554917] PTP 时钟支持寄存 [0.554955] EDAC MC:版本:3.0.0 [0.555841] OMAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP- 切换到 clocksource arch_sys_counter [0.568391] NET:注册协议系列2[0.568859] TCP 建立的哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节) [0.568937] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:5、229376字节) [0.569233] TCP: 配置的哈希表(建立的8192 BIND 8192) [0.569288] UDP 哈希表条目:512 (顺序:3、32768字节) [0.569343] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:3、32768字节) [0.569537] NET:注册协议系列1[0.56988] RPC:注册命名的 UNIX 套接字传输模块。 [0.569856] RPC:注册的 UDP 传输模块。 [0.56983] RPC:注册的 TCP 传输模块。 [0.569870] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。 [0.570665]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动程序启用、提供7个计数器 [0.573963] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节) [0.581600] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher [0.582575] NFS: 注册 id_resolver 密钥类型 [0.582602]密钥类型 id_resolver 注册 [0.582610]密钥类型 id_legacy 注册 [0.582685] NTFS:驱动程序2.1.32[标志:R/W]。 [0.584779]退回:池大小:64页 [0.584941]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4已加载(主要250) [0.584957]已注册的 IO 调度程序 noop [0.584970]已注册的 IO 调度程序 [0.585210]已注册的 IO inccfq (默认) [0.588712] pintrl-single-4a003400: 282引脚位于 PA fc003400大小为1128 [0.651249]串行:8250/16550驱动器、10个端口、禁用 IRQ 共享 [0.654262] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 299、base_baud = 3000000)是一 个8250 [0.655181] 4806c000.serial: MMIO 0x4806c000 (IRQ = 300、base_baud = 3000000)处的 ttyS1是 禁用的8250 [ 0.656025]控制台[ttyS2] 是禁用的[ 0.656071] 48020000.serial:在 MMIO 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是启用的8250 [ 1.496458]控制台[ ttyS2] 48422000.serial: MMIO 0x48422000 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)上的 ttyS7是 MIO 48424000.serial: 0x48424000 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)上的8250 [ 48020144] 4ae2b000.serial: tmio 0x4ae2b000 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)上的 ttyS9是8250 [ 48020144] RMIO 0x4a02b000 (r24304bt = 1.524000](r24000a)、r244ng_r0000 = 1.524000] OMAP 随机数生成器版本。 20 [1.542833] loop:module loaded [ 1.546798] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置1、并行总线扫描禁用 [1.553553] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode [1.562123] AHCI 4a140000.SATA:标志: 64位 SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadic part ccc apst [1.572421] SCSI host0:AHCI [1.575594] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff]端口0x100 IRQ 347 [1.587460] libphy:固定 MDIO 总线[MD48801] MD48IO:probed 达芬奇 MDIO 修订版本1.6 [1.643927] DaVinci_MDIO 4848485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffd [1.662175] libphy:48485000.MDIO:探测 到的[1.666205] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:1005.MDIO:01:探测到的器件48486281.6b] DMUCC136b[1.664b] DMUCC136b] DMUCC1364b] DMD: 48641b] DMUCC13641b] DMUCC3b[1.48641b] DMU642f :486b] DMUCC13641b] DMUCC134b] DMUCC134b] DMU64 64字节 NVRAM [1.711770] OMAP-RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc2 [1.722242] Palms-RTC 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC:将 OMAP 70000.i944:tps6334374_mc_dc 已初始化[1.7423.mc_mcc:tms4804c_mc_gp4384c_gp_gp4384c_gm [1.76424] gp_mc_gp_gp_gp_gp_gp_gp_gp_gp_gp4384384384c_gm 条目[1.76424_m sdr25模式下无 pinctrl 状态 [1.794835] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr12模式下无 pinctrl 状态 [1.801457] VDD_3V3:由 regen1 [1.840541]提供 NET:注册协议系列17 [1.845276]分布式交换机架构驱动程序版本0.1[1.851300] 8021q: 802.1Q VLAN 支持 v1.8 [1.855547]已注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器 [1.859959] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加 TI OMAP4+器件的电压驱动器支持[1.866606]电源管理。 [1.871747]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序 [1.888674] RTC-ds1307 2-006F:将系统时钟设置为2017-09-12 14:13 UTC (1505225593) [1.911046] AIC_DVDD_FIXED:禁用 [1.91499610] DSousb:禁用 [2.1277797] SD2138:100Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S183Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S132Gbps、S 500118192扇区、多1:lba48 NCQ (深度31/32) [2.150151] ata1.00:针对 UDMA/133 [2.178146] SCSI 0:0:0:0:0:直接访问配置 ATA SanDisk SD6SF1M2 200 PQ:0 ANSI:5 [ 2.187049] SD 0:0:0:0:0:[SDA] 500118192 512字节逻辑块:(256 GB/238 GiB) [ 2.187384] SD 0:0:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭 [ 2.187500] SD 0:0:0:0:0:0:SDA:0:0:0:0:0:0:0:0:0:SDA:0:0:0:0:0: 0:0:0:0:0:0:0:0:0 SDA1 SDA2 [2.190018] SD 0:0:0:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 磁盘 [2.216244]正在等待根设备 PARTUUUUID=000dd0a5-02... [ 2.869308] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设写入启用 [ 2.883057] mmc0:地址 AAAA 的新高速 SDHC 卡[ 2.899035] mmcblk0:mmc0:AAAA SS16G 14.8GiB [ 2.908319] mmcblk0:p1 :p2mmc1765]未设置[2.991p2_mmc1765] 地址0001 [ 3.019368] mmcblk1:mmc1:0001 P1XXXX 3.60 GiB [ 3.020802] EXT4-FS (mmcblk0p2):4个 孤立的文件系统 inode 已删除[ 3.020806] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成[ 3.31062] EXT4已安装数据模式(mmcblk0p2)。 opts:(null) [ 3.031093] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。 [3.038758] devtmpfs:已安装 [3.038974]释放未使用的内核内存:320k (c0714000 - c0764000) [3.070671] mmcblk1boot0:mmc1:0001 P1XXXX 分区1 16.0 mib [ 3.086902] mmcblk1p1:mmc1:0001 P1XXXX 分区3.0937d] 未初始化 urandom 读取(读取16字节、提供17位熵) [3.357403]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(读取16字节、提供17位熵) [3.368932] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN) [3.387434] systemd[1]:检测到的架构 ARM。 欢迎来到 Arago 2016.08! [3.421965] systemd[1]:将主机名设置为 。 [3.507068]随机:systemd-gp-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用) [3.518137]随机:systemd-gpT-aut:未 初始化的 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)[3.520070]随机:systemd-sysv-un初 始化 的 sysv-random 读取(16字节读取)[3.5547字节 未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用) [3.639872]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用) [3.649770]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用) [3.659361]:systemd: 未初始化 urandom 读取(读取16字节、可用22位熵) [3.669178]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(读取16字节、可用22位熵) [4.116977] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。 [确定]正在侦听 udev 内核套接字。 [4.138119] systemd[1]:已达到目标交换。 [确定]已达到目标交换。 [4.158208] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。 [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。 [4.183985] systemd[1]:创建的层用户和会话层。 [确定]已创建层用户和会话层。 [4.208194] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。 [确定]正在侦听 udev 控制套接字。 [4.238228] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。 [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。 [4.26823] systemd[1]:创建的层系统层。 [确定]已创建切片系统切片。 [4.288179] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。 [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。 [4.318144] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。 [确定]侦听 Syslog 套接字。 [4.348151] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。 [确定]收听日志套接字。 [4.418027] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统... 正在安装 POSIX 消息队列文件系统... [4.441424] systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表... 正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点... [4.478444] systemd[1]:正在安装临时目录... 正在安装临时目录... [4.510921] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台... 正在启动设置虚拟控制台... [4.529415] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。 [确定]已创建片 system-Getty.slice。 [4.558360] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。 [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。 [4.628034] systemd[1]:正在安装调试文件系统... 正在安装调试文件系统... [4.663514] systemd[1]:正在启动日志服务... 正在启动日记账服务... [4.688337] systemd[1]:已达到目标层。 [确定]已到达目标层面。 [4.758283] systemd[1]:正在启动加载内核模块... 正在启动加载内核模块... [4.779417] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。 [确定]创建的层 system-serial\x2dgetty.slice.[4.788160] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.19 [4.798311]分配的堆缓冲区0x4050000 (大小为0x100000 [4.804114] cmemk 已初始化 [4.808166] systemd[1]):已达到目标路径。 [确定]已到达目标路径。 [4.828437] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。 [4.83575] cryptodev:已加载驱动程序1.8。 [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。 [4.898305] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统... 正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统... [4.923290] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空) [4.945894] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。 [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。 [4.978936] systemd[1]:已安装调试文件系统。 [确定]已安装调试文件系统。 [4.998186] systemd[1]:挂载的临时目录。 [确定]已挂载的临时目录。 [5.020251] systemd[1]:已启动日志服务。 [确定]已启动日志服务。 [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。 [确定]已启动设置虚拟控制台。 [确定]已开始加载内核模块。 正在开始应用内核变量... 正在开始在/dev/中 创建静态设备节点... [确定]已开始应用内核变量。 [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。 正在启动 udev 内核设备管理器... [确定]已启动 udev 内核设备管理器。 [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。 正在启动 udev 冷插拔所有设备... [确定]已达到目标本地文件系统(预)。 安装/media/ram... 安装/var/volatile... 正在开始将日志刷新到持久存储... [确定]已安装/var/volatile. [确定]已安装/media/ram. [6.791318] systemd-journale[186]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求 [确定]已将刷新日志启动到永久存储。 正在启动加载/保存随机种子... [确定]已到达目标本地文件系统。 正在开始创建易失性文件和目录... [确定]已开始加载/保存随机种子。 [确定]已开始创建易失性文件和目录。 正在启动网络时间同步... 正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机... [7.209261] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000 [7.249695] remoteproc0:588200.IPU 可用 [7.260943] remote0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。 [7.270727] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。 [7.300845] remoteproc0:针对 dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败、错误-2 [7.312267] OMAP-r5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_proc@95800000 [7.312322] remoteproc 1:5502000.IPU 可用 [7.312326] remote1仍在实验开发中:remoteproc1:remoteproc1: [7.312330] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。 [7.312824] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000 [确定]已启动网络时间同步。[7.354694] drateproc0:无法加载 dra7-ipu1-fw.xem4 [7.365167] remote1:无法加 载 raprocfg-iprocfg-exc7–382-dsp.pr2]7.384bw:无法加载 remote2]]删除 dsp.384bw 注:Remoteproc 仍在开发中,并被认为是实验性的。 [7.398793] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。 [7.417305] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_CMA@9f000000 [7.428270] remoteproc3:41000000.dsp 可用 [7.433638] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。 [7.443720] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。 [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。 [7.702344] remoteproc2:registered virtio0 (type 7) [7.707880] remoteproc3:针对 dra7-dsp2-fw.xe66的直接固件加载失败,错误-2 [7.750236] remoteproc3:加载7-dsp2-fw.xe66 [确定]启动/关闭系统。 [7.843537] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2 [ 7.866816] ALG:skcipher:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100 [确定]找到了器件/dev/ttyS2. [7.906100] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100 [7.953159] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100 [确定]已同步达到目标系统时间。 正在开始同步系统和硬件时钟... [确定]已开始同步系统和硬件时钟。 [确定]已达到目标系统初始化。 [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。 [确定]开始每日清理临时目录。 [确定]达到目标计时器。 [确定]正在收听 dropbear.socket。 [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。 [确定]已达到目标套接字。 [确定]已到达目标基本系统。 [8.718050] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒 [确定]启动系统日志记录服务。 [8.776735] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器 [确定]启动了 D 总线系统消息总线 正在启动网络服务... 正在开始打印有关 GPLv3封装的通知... 正在启动 rc.pvr.service ... [确定]启动内核日志记录服务。[ 9.150716] net eth0:初始化 cpsw 版本1.15 (0) [9.178477] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。 [9.209129] net eth0:已初始化的 cpsw ale 版本1.4 [9.209138] net eth0:ale 表大小1024 正在启动登录服务... [9.287850] net eth0:找到 PHY:id:0x0 [确定]已启动网络服务。 [9.36975] net eth0:Phy found:id is:0x0 [9.384590] 8021q: Adding VLAN 0 to HW filter on device eth0 [9.468560] FAT-FS (mmcblk0p1):volume was not properly unmounted (未正确卸载)。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。 [9.499010] ti-pruss 4b200000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件 [9.534296] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b200000/INTC@4b220000的 IRQ 域! [9.560278] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b200000/INTC@4b220000的 IRQ 域! [9.585056] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3 [9.614892] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成 [ 9.625085] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 opts:(null) [9.717957] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。 [9.816505] EXT4-FS (sda2):恢复完成 [9.819958] ti-prusss 4b280000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件 [9.821572(2004) IRQ: No IRQ domain found for /ocp/pruss@4b280000/INTC@4b2a0000! [9.822180] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b280000/INTC@4b2a0000的 IRQ 域! [9.822641] OMAP-AES 4b700000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3 [9.828773] remoteproc4:4b234000.pru0现已推出 [9.828777] remoteproc4:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。 [9.828781] remoteproc4:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。 [9.828917] remoteproc4:am57xx-pru1_0-FW 的直接固件加载失败、错误-2 [9.828929] remoteproc4:无法加载 am57xx-pru1_0-fw [9.828968] prU-rproc 4b234000.pru0:手动引导 PRU 内核[9.8284000-pru1_0-fw [9.8284]pru4000.94] Request_firmware failed:-2 [9.829024] PRU-rproc 4b234000.pru0:rproc_boot failed [9.829066] remoteproc4:releasing 4b234000.pru0 [9.829184] PRU-rproc:probe of 4b234000.pru0 failed with error -2 [9.435] remoteproc:pru4:remote4:remote438000 considoteproc :remote4384:remote4:remoteute4:remote4b234000.pruproc 仍在开发中。 [9.829442] remoteproc4:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。 [9.829576] remoteproc4:am57xx-pru1_1-FW 的直接固件加载失败、错误-2 [9.829585] remoteproc4:无法加载 am57xx-pru1_1-FW [9.829628] prU-rproc 4b238000.pru1:手动引导 PRU 内核 [9.8294672_remote4]] pru648.4bpru646.4bprux 固件失败、手动加载方式为 remote4]] request_firmware failed:-2 [9.829684] PRU-rproc 4b238000.pru1:rproc_boot failed [9.829734] remotepproc4:releasing 4b238000.pru1 [9.829854] PRU-rproc:probe of 4b238000.pru1 failed with error -2 [9.8301c.pru4 :reliotic remote4b8304b4bc.4bc.4bc.rproc:remote4000 is considote4b82120] [9.830123] remoteproc4:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。 [9.830627] remoteproc4:am57xx-pru2_0-FW 的直接固件加载失败、错误-2 [9.830639] remoteproc4:无法加载 am57xx-pru2_0-fw [9.830676] prU-rproc 4b2b4000.pru0:手动引导 PRU 内核 [9.8304_pru4000.] remote4b4000.pr4]] request_firmware failed:-2 [9.830730] prU-rproc 4b2b4000.pru0:rproc_boot failed [9.830778] removedproproc4:releasing 4b2b4000.pru0 [9.830942] prU-rproc:probe of 4b2b4000.pru0 failed with error -2 [9.83b4000.prupru4 :reliotic e4b8394] remote4:remote4b8000 is considote4b431.pru4:remote4b8000 is considote4b839] [9.831246] remoteproc4:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。 [9.831355] remoteproc4:am57xx-pru2_1-fw 的直接固件加载失败,错误-2 [9.831365] remoteproc4:加载 am57xx-pru2_1-fw [9.831401] prU-rproc 4b8000.pru1:引导 PRU 内核 固件失败,错误为 remote2144b24] Request_firmware failed:-2 [9.831454] PRU-rproc 4b2b8000.pru1:rproc_boot failed [9.831494] remoteproc4:releasing 4b2b8000.pru1 [9.831598] PRU-rproc:proc 4b2b8000.pru1的探测器失败,错误-2 [10.492]已安装数据文件系统[ 2.pruF ](已订购) opts:(null) ]启动 rc.pvr.service。 [10.570958]随机:非阻塞池已初始化 [11.28797] cpsw 48484000。以太网 eth0:链路已启动- 1Gbps/全速-流控制关闭 [11.310020] cpsw 48484000。以太网 eth0:链路已启动- 1Gbps/全速-流控制已关闭 (小部分 注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包: binutils coreutils dosfstools gdb gdbserver libgmp10 分配 rsync 如果您不想分发 GPLv3组件、请 在分发之前删除上述软件包。 这可以使用 opkg remove 命令来完成。 即: 拆下视千克 其中 是上面列表中打印的名称 注:如果包是您的另一个包的依赖项 将通知相关软件包。 您应该这样做 在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项 此外,亦删除附属套件 (小部分 [11.620240] remoteproc2:加电40800000.dsp [11.645012] remoteproc2:启动 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为6285044[11.659927] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败 [11.6658358] 注意:vapma-d1000 mu.mu.mu.mu.0mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.02000] [11.708536] remoteproc2:远程处理器40800000.dsp 现已启动 [11.716569] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机已联机 [11.717970] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D [11.737840] NET:已注册协议系列 [ OK ]登录服务已启动]。 正在启动 telnetd.service ... 正在启动 tiipclad-demon.service ... 正在开始等待网络配置... [确定]已到达目标网络。 正在开始网络名称解析... [确定]已启动 telnetd.service。 [确定]已启动 tiipclad-demon.service。 [确定]已开始网络名称解析。 [S[[[[[
你们怎么看?
最棒的
Tim