工具/软件:Linux
您好!
我正在使用 Processor SDK 3.4。
我需要一个小型系统、但它必须具有3D 加速器支持。
使用大文件系统时、它有太多我不需要的东西。
使用基本文件系统、我无法在 init 文件夹中找到 rc.pVR。 它看起来不是小型文件系统的一部分。
添加它的过程是什么?
是通过 Linux 的 menuconfig、然后构建。
或者、它是必须编译然后安装在目标上的单独软件包吗?
此致、
Ugnius
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我正在使用 Processor SDK 3.4。
我需要一个小型系统、但它必须具有3D 加速器支持。
使用大文件系统时、它有太多我不需要的东西。
使用基本文件系统、我无法在 init 文件夹中找到 rc.pVR。 它看起来不是小型文件系统的一部分。
添加它的过程是什么?
是通过 Linux 的 menuconfig、然后构建。
或者、它是必须编译然后安装在目标上的单独软件包吗?
此致、
Ugnius
您好、Pavel、
感谢您的回答。 尝试使用构建 SDK 步骤如果我不进行修改就像基本 SDK 一样、其中包含了所有内容。
然后、 使用 DISTR_FITS_REMOVE、我可以在获取之前从其中删除功能。
是否有可为我提供裸底座的删除列表、我可以选择不使用哪些删除来保留所需的功能?
或者、是否有一个选项可以将其转换为裸机版本、并且我可以使用命令添加功能?
该示例具有:
DISTR_FITS_REMOVE ="航迹"
"wayland"看起来像是从 SDK 中删除此模块的关键字。
是否有描述所有可能选项的文档?
此致、
Ugnius
Ugnius、
我只能找到另外两个与文件系统定制相关的 Wiki:
processors.wiki.ti.com/.../Customization
processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Getting_Started_with_Openembedded
如需更多信息、请查看 Yocto 文档。
还可以选择在裸机文件系统中添加图形、而不是从完整文件系统中删除未使用的功能:
e2e.ti.com/.../594535
此致、
帕维尔
Ugnius、
[引用 user="Ugnius Subacius"]安装模块是否会自动设置驱动程序,或者我是否必须在目标端执行任何操作才能使用驱动程序?
成功安装后,ti-SGX-DDK-km (pvrsrvkm.ko)驱动程序应该可以使用。 有关详细信息、请参阅以下 Wiki 页面:
[引用 user="Ugnius Subacius"]我尝试运行的应用程序找不到 libEGL.so。
它是 SGX 驱动程序的一部分吗?[/quot]
我可以在 PSDK Linux-Devkit 中找到此类文件
{PSDK}/linux-devkit/sysroots/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/usr/lib