主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106
您好!
我们希望通过连接 AM3352 McASP 和 TMS320C5502 McBSP 来支持32个语音通道。
我们有以下理解:
为此、我们可以使用 AM3352 McASP TDM 流。
我们可以在 TMS320C5502 DSP 中生成2MHz 时钟和8kHz Fsync、并将其提供给 AM3352 McASP (AM3352 McASP 处于从模式)
每个语音通道需要8位。 因此、我们可以在 AM3352 McASP 中进行相同的配置。
我们有以下问题:
1.我们的理解是否正确? 我们的解决方案是否可行?
我们希望使用 Linux 内核4.x 我们能否在 Linux 中支持我们的功能?
我们在 TMS320C5502 DSP 端使用 DMA 来获取 McBSP 中的数据。 我们如何在 AM3352中使用 DMA?
我们的要求非常具体。 我们不希望使用 ALSA 驱动程序来满足我们的要求。 是否有任何参考驱动程序可用于此目的?
请返回您的输入。 我们的项目正处于设计可行性阶段。 我们寻求帮助以确保我们可以继续使用该处理器。
此致、
Amit Shah。