大家好、
我的客户使用了 C6657、它具有板载 DDR ECC 芯片。
我们启用了 ECC 功能、并按如下方式设置 ECC 和地址范围。
下面是总结:
1、启用 ECC 后、DDR 自动调平失败。
2、ECC 地址范围 DDR 读/写检查失败。 我使用了对 DDR 的64位对齐访问,它无法通过内存检查。
3、不在 ECC 检查范围内的 DDR、它可以通过存储器检查。
可以在 tci6614板上测试类似的代码。 它运行良好、启用 ECC 后可通过 DDR 存储器检查。
下面是我的问题:
1、如何验证6657 DDR ECC 功能?
2、6657 36位 DDR 接口和 tci6614是72位 DDR 接口。 6657是否需要任何特殊设置?
3、其他建议?
谢谢!
BR、
丹尼