This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有源噪声控制:需要选择 EVM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0077

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620958/active-noise-control-need-to-choose-a-evm

您好!

我需要根据"有源噪声控制"为消费类电子产品选择合适的处理器和 EVM。  详情如下

电池供电设备

2.低成本浮点处理器  

3.支持2个麦克风

4.支持2个扬声器

5.快速 ADC/DAC

此致、

斯里卡纳特  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srikanth、

    我已将此内容转发给 C55x 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srikanth、

    请访问 www.ti.com/.../TIDEP-0099、了解 C6747浮点 DSP 上的语音处理参考设计。
    如果您可以使用定点 DSP、 则可以使用 www.ti.com/.../TIDEP-0077在 C5517上实现相同参考设计的定点实现。 从功率的角度来看、这将更好、因为您的应用由电池供电。

    也可以移植 C5517 TI 设计以与 C5545配合使用。 请查看这些器件、了解最适合的器件。 多种选项可供选择。

    www.ti.com/.../TMS320C6747
    www.ti.com/.../TMS320C5517
    www.ti.com/.../TMS320C5545

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lali,

      感谢您的回答。

    您建议的 EVM 更多用于波束形成、这对我们来说很有用、但现在不是必需的。  

    现在、支持两个麦克风的 EVM 对我们来说非常好。

    我正在尝试设置一个表格顶部的有源噪声控制产品、并且应该能够将扬声器连接/焊接到 EVM 上。

    您能不能建议这些主板中的哪一个能够支持两个外部扬声器(如下所示,图像是指示性的,不代表任何等级)

     此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srikanth、

    波束形成是一种可选算法、如果您不需要该算法、则可以将其从设计中删除。 我建议查看 EVM 文档、详细了解您所需的可用接口。 查看原理图还有助于您了解您尝试实施的硬件支持。 以下是两个感兴趣的 EVM 的登录页面。

    support.spectrumdigital.com/.../
    support.spectrumdigital.com/.../

    希望这对您有所帮助。

    Lali