This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5535EZDSP:检测到板载 XDS100 v2仿真器 isn#39;t

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628840/ccs-tmdx5535ezdsp-on-board-xds100-v2-emulator-isn-t-detected

器件型号:TMDX5535EZDSP

工具/软件:Code Composer Studio

我有 TMDX5535EZDSP 和 CCS-7。

CCS-7 未看到板载"XDS100 v2"仿真器。  

"MProg 3.5" 找不到任何 FT*设备。

为什么板载 仿真器不可见?

设备管理器将板载仿真器视为 复合 USB 设备"("设备工作正常")。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的问题转发给 C55x 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tolchinsky、

    您是否在 CCS 安装向导中安装了对 C5000器件和 XDS 仿真器的支持?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于 c5535和仿真器 XDS200 (Spectrum Digital)的编译器正在工作。
    亚历山大