This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:我要提交(true)一个 GC320表面、而不是总表面。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627888/linux-am5728-i-want-to-commit-true-one-surface-of-gc320-not-total-surface

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我   已经使用 graphics-ti-gc320-test-ti-5.0.11.p7.tar 和使用 GC320的 galRunTest2_DRM.c 开发了我们的产品。

我们有一个问题。 我们创建五个曲面(gcoSURF_con构 图)。 如果五个曲面中的一个调用了 gcoHAL_commit (true 或 false) ,   则会 阻止四个曲面的 gcoHAL_commit (false)。

我们希望 四个表面的 gcoHAL_commit (false)是异步。

或 gcoHAL_commit (true)等待 完成 所有(creatd)表面的像素计算。 我想 等待  完成指定曲面的像素计算 、而不是全部(创建)曲面。

如何解决?

但斯克很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否使用相同的 HAL 上下文创建了五个曲面? 如果是、则行为符合预期。

    如果以上为真、如果可行、请使用不同的 HAL 上下文创建曲面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我将尝试使用不同的 HAL 上下文。