This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:编解码器许可协议

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627643/tms320dm365-codec-license-agreement

器件型号:TMS320DM365

我们将 DM365/dm368用作多媒体系统的一部分。

该文档提到 DM365与免版税的生产编解码器捆绑在一起。 我们希望澄清我们对 H264和 MP4生产许可的立场。

您能否提供定义相关许可协议条款的任何文档的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当您安装这些编解码器软件时、将会出现一个许可协议页面(您单击"我同意")、该页面将为您提供所需的所有详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!

    因此、安装时显示的许可协议似乎是标准的 TI TSPA。
    它不涉及使用编解码器生成的数据/内容可以执行哪些操作以及是否有任何限制的具体细节。
    是否有任何文档说明了此类详细信息?

    谢谢、

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我正在收集有关这方面的详细信息。 我会再来的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    TI 对此不收取任何费用。 现在、根据其使用方式和位置、可能需要向 MPEG4LA 支付许可证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我们可以关闭它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、感谢 Prashanth 的帮助