This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:TMS320C6746

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621795/tms320c6746-tms320c6746

器件型号:TMS320C6746

大家好、

我仍然遇到 C6746问题、我在其他 CM 中生产了5个附加电路板、在电路板工作后、3个电路板在 JTAG 中停止工作、因此我必须再次获得您的帮助。

在过去、TI 审阅了完成的原理图、但没有任何帮助、您今天或明天是否有会议电话可供查看问题出在哪里? 我 想问题很少、但需要 TI 帮助来了解问题可能出在哪。

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关此问题、请联系您当地的 FAE。 我们不能在公开论坛上讨论这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我们没有本地 FAE,我应该怎么做?

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    我已开始离线讨论、了解我们如何在这里继续。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,什洛米
    遗憾的是、如果您没有指定 TI 本地字段与您合作、则通过 E2E 与 TI 联系以获得支持。
    我们不会直接为呼叫提供便利。
    我没有看到任何先前的主题帖、所以请您进一步详细解释您的问题和此主题的测试/观察结果、以便我们为您提供进一步的帮助。

    从很高的层面来看、您似乎没有时间0故障、 但是电路板在经过一段时间/测试后无法正常工作-它可能会指向电路板设计中的一些问题、EOS 类型故障、如果您能够在这些电路板停止工作之前提供有关暴露在这些电路板上的测试类型的详细信息、那将是很好的。

    还请确保您已查看原理图检查清单
    processors.wiki.ti.com/.../_AM1x_Schematic_Review_Checklist

    请提供相关详细信息、以便我们能够尝试隔离潜在问题。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DSP-JTAG-signal-comparison.pdfHiMukul、

    我有25个基于 TMS320C6746 DSP 的卡、它们都在与 JTAG 的连接上遇到问题
    请参阅随附的错误和一些调试结果

    我在调试这个问题上已经将近2个月了,但没有成功,因为你知道这会使我的不确定状况变得非常困难,我在修复之前无法继续并制造更多的卡。

    请尽快分配一名具备此器件知识、主要是 JTAG 连接和电路知识的应用工程师、以帮助我解决此问题

    这是我和我的首要问题、我将随时打电话或提供任何其他信息

    谢谢、
    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,什洛米

    感谢您分享有关此内容的更多信息。
    您能否共享器件 JTAG 部分的原理图并将其与 C6748 LCDK 原理图和布局进行比较?

    如果您已经对此进行了一段时间的调试、您可能已经在 TI wiki 上看到了帮助者 Wiki、但您看到的错误代码听起来与此处列出的代码类似
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    查看 wiki 上的信息,您认为发生了什么情况,是硬故障还是有噪音问题?
    您能否尝试降低 TCK 频率
    processors.wiki.ti.com/.../Debug_Handbook_for_CCS

    此外、最好进行澄清
    1) 1)您使用的 CCS 版本。
    2) 2)虽然我认为这不会产生影响、但您的配置似乎是针对 C6747的、您能否找到适合 C6746的仿真配置-最接近的应该是针对 C6748或 C6748 LCDK 的仿真配置。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    浏览最近的主题、是以下帖子
    e2e.ti.com/.../2248660
    是否与同一项目相关联?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法在6月底之前分享 Yaron 已经发送给 TI 审核的原理图、原理图和布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的更新

    1) 1)我已经找到了您的原理图、并将要求原理图审阅者检查这两篇文章、并与原理图审阅中先前提供的输入进行比较、以查看我们是否可以找到任何内容。
    2) 2)在另一篇文章中、我发现您的设计非常独特、外形小巧。 我的同事提出了一些关于测试其他一些问题的建议-我看不到该帖子的更新-您能否分享这些建议测试的结果
    3) 3)请查看减小 TCLK 是否有助于并允许您连接到 JTAG...
    您将看到来自不同器件的另一篇文章、但对仿真团队的调试有类似的建议
    e2e.ti.com/.../1882760

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    请参阅下面的我的答案:

    1) 1)我已经找到了您的原理图、并将要求原理图审阅者检查这两篇文章、并与原理图审阅中先前提供的输入进行比较、以查看我们是否可以找到任何内容。

     

    谢谢你

     

    2) 2)在另一篇文章中、我发现您的设计非常独特、外形小巧。 我的同事提出了一些关于测试其他一些问题的建议-我看不到该帖子的更新-您能否分享这些建议测试的结果

     

    这些是哪些测试? 我在该主题上执行了所有建议的测试、但最后一个测试除外:"本练习的重点是确定黄色色调问题的影响因素。  请对其中一个电路板进行返工以使用工作台电源运行、以查看这是否解决了报告的问题。" 但现在黄色色调似乎从我们的关心中消失了。 因为最后一批5块电路板-没有一个电路板没有黄色色调问题。 但在 JTAG 连接时全部5个失败。

     

    3) 3)请查看减小 TCLK 是否有助于并允许您连接到 JTAG...
    您将看到来自不同器件的另一篇文章、但对仿真团队的调试有类似的建议
    e2e.ti.com/.../1882760<e2e.ti.com/.../1882760>

     

    似乎删除了此主题。

    我在 e2e 论坛的主题中添加了有关该问题的最新信息

     https://e2e.ti.com/support/dsp/tms320c6000_high_performance_dsps/f/112/p/604485/2294194#2294194

     

    请检查一下。

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi
    好的、感谢您的进一步说明。
    我看到在旧线程上有进展和附加的问答
    e2e.ti.com/.../2296512

    因此,如果先前的测试设置导致 IO 损坏,我们将监视该线程,以查看在使 JTAG IO 更稳定方面进行的其他实验中有哪些更新

    此致
    Mukul