This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:在 DM388的捕捉链路上提供输入分辨率支持

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626750/dm388-input-resolution-support-on-capture-link-of-dm388

器件型号:DM388

大家好、

我使用的是 DM388EVM 和 IPNC RDK 3.8.1,我已经尝试过来自组件输入的720p 和 SXGA 的捕获显示演示。 SXGA 工作、但 720p 不工作。 您能不能在此提供输入,我正在从 VGA 端口获取组件输入。 我的显示屏是连接到 HDMI 输出的 HDMI 显示屏。

谢谢

Kailash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    捕获链接支持 system_std_720p_60标准。

    您能不能与 SXGA 和720p 共享您的日志。 即工作案例和非工作案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Documents.zipHiAnuj/all、

    还有事吗?

    请找到所附的日志。

    谢谢

    Kailash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、

    您的解码器器件是否支持720p 分辨率? 是否可以首先确保正确配置了解码器设备?

    Rgds、
    Brijesh