This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware:找不到 USBOTG 相关函数。

Guru**** 2579305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627928/starterware-cannot-find-the-usbotg-relevant-functions

工具/软件:Starterware

您好!

我使用的是 AM335x 板、我需要在 OTG 模式下为 USB1编程驱动程序。 我已经查看了软件中的代码。 但是"usblib.h"中只有函数名称、但没有实际函数。 因此、它显然无法工作。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李洪志,

    请访问 e2e.ti.com/.../628801
    不支持 USB OTG 运行、但 AM335x GPEVM 上的 USB0静态支持主机或器件模式。
    请参阅位于以下位置的示例:\ti\pdk_am335x_1_0_8\packages/MyExampleProjects\USB_DevMsc_evmAM335x_armExampleProject 和 USB_HostMsc_evmAM335x_armExampleProject

    Lali