请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Linux
大家好:
我使用的是 MCU AM3358,SDK 为6.0
任何人都可以告诉我如何调试 PWM 以控制 LCD 的亮度。
我参考了一些文档,使用 devm2方案,但如何编写应用程序代码。
是否有人会给我一些有关调试 PWM 的建议???
非常感谢! !!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.