This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:OCM 复位行为

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617418/am5728-ocm-reset-behavior

器件型号:AM5728

您好 E2E 社区

Sitara AM5728支持 OCM 子系统、该子系统由组成

  • 具有512KiB 专用存储器空间的 OCMC_RAM1
  • 具有1024KiB 专用存储器空间的 OCMC_RAM2
  • 具有1024KiB 专用存储器空间的 OCMC_RAM3

在图15-105中、我可以看到 OCMC_RAMx 实例通过来自 PRCM 块的 CORE_RST 信号进行复位。

当 CPU 被复位时、片载存储器的内容是否被复位/清零? 还是仅对应的控制器?

感谢。

此致、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Roger

    根据 CORE_RST,您是指 A15复位还是系统复位?
    如果它是 A15或其他内核启动的重置、则不会传播到 OCMC RAM。
    如果是系统复位、则复位会传播到控制器。 行为是未清除 OCMC RAM 内容。 但是、这并不意味着 OCMC RAM 应用于在重置期间保留存储器内容。 我们通常会注意、内容可能会在复位后变为随机值、因此不应依赖该值。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    按 CORE_RST、我是指根据图15-105提供的 Sitara 内部复位信号。

    我想这是一个内部复位域。 那么、该内部信号如何被激活呢?

    谢谢、此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Roger
    有关 CORE_RST 内部信号的来源,请参阅表3-34页472。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mukul

    在前面的注释中、您提到不建议对在重置期间必须保持不变的数据使用 OCM。 不能保证数据不会被更改为某些未定义的值。 是这样吗?

    如果是、我们无法使用 OCM、需要连接外部存储器器件。

    谢谢、此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Roger
    很抱歉耽误你的回答。 是的、如果您希望内容能够存活、则不应使用 ocmc ram。
    您将需要使用外部闪存、如器件、请参阅此处的文章
    e2e.ti.com/.../2165315

    请注意、如果您使用的是 DDR (例如使用自刷新)、则该系列也不支持此功能-有关详细信息、请查看 erratas i727、i729。

    希望这对您有所帮助。
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mukul

    感谢您的澄清以及指向另一个线程的链接。

    这很有帮助。

    此致、

    Roger