您好!
我们将在 DM36x EVM 上移植 IPNC 应用。 我们使用 SD 卡进行引导。
我们能够在 CVBS 输出上观看实况视频、并能够在 DM36x EVM 上使用 IPNC RDK 5.1.0录制视频。
但我们面临以下问题:-
我们 无法访问基于 Web 的 GUI。
2.我们无法以大于300kbps 的比特率流式传输 H.264编码视频。
我们将通过命令行运行应用程序。 我们已经对 YUV 传感器指南文档中提到的 RCS 脚本进行了注释。
对于 GUI、我们使用64位 Windows 7和 IE 版本8。
请说明我们必须为上述工作做些什么。
此致、
Amit Soni