This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSICE3359:ICSS EMAC 中的 MDIO 初始化

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628726/linux-tmdsice3359-mdio-initialization-in-icss-emac

器件型号:TMDSICE3359

工具/软件:Linux

您好!

我已在 Linux 中成功运行 ICSS-EMAC。 但我无法找到 MDIO 初始化的发生位置。 近况如何?

谢谢

paramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能能够为您提供答案、但我不确定问题的背景。 您提到过 ICSS-EMAC 正在工作、那么如何在定制板上移植或使用此接口的问题也是如此?

    初始化从节点定义开始、并在 arch/arm/boot/dts/AM335x-icev2.dts 文件中将 pruss_mdio 的状态设置为"确定"。 定义位于文件的最末尾、默认情况下被禁用。 要使 ICSS-EMAC 正常工作、您是否启用了节点的状态?