This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:AM437x 的 eMMC 引导

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624645/am4379-emmc-boot-for-am437x

器件型号:AM4379

您好!

让我谈谈 AM437x 的 MMC 端口。

我的客户希望使用 eMMC 引导。
在 TRM 中、使用的 MMC 引脚在引导时描述为4位数据引脚。

我知道用户可以更改为在4位 eMMC 引导后为 eMMC 使用8位数据引脚。

正确吗?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际查看5.2.6.5.1概述:
    •初始1位 MMC 模式和可选4位模式(如果 MMC/SD 卡支持)。

    设备启动后,您可以使用:
    –MMC 模式8位数据传输速率高达384Mbit/秒(48MByte/sec)
    –在高速 SD 模式4位数据传输中高达192Mbit/秒(24MByte/sec)
    –在默认 SD 模式下、传输速率高达24Mbit/s (3MByte/sec) 1位数据
    请参阅第17.1.1节 MMCSD 特性。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    我很抱歉。 它是延迟的。
    感谢您的回复! 我明白了。

    此致
    高贵须