This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:与 IBIS 模型对应的 MMC2设置

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628655/am5728-mmc2-settings-corresponding-to-ibis-model

器件型号:AM5728

大家好,  

请在使用 AM5728的电路板上对 MMC2信号的信号完整性进行仿真期间,使用“AM572.IBS”IBIS 文件的 n 169模型获得最佳波形。

为了将仿真的同一条件设置为实际电路板的 I/O、必须在 AM5728上更改哪个寄存器?

有什么建议?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,Biser 先生,你有新消息吗?

    此致

    Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    模型说明中的条件提供了有关如何配置 IO 的信息。 这包括一些寄存器配置信息和一些物理设计配置。 您引用的模型是在 selector 语句中定义的 Model_169、如下所示。

    MODE_169 I/O、1.8V、40C 类模式慢速模式、IND、10%、BC40D_H_10P_SC1_1P8

    这将 IO 电压电平定义为1.8V、容差为10%。 IO 是40欧姆 C 类驱动器、其引脚配置寄存器中的 SLEWCONTROL 字段设置为慢速。   

    此致 、Bill