This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:nRESPWRON 之前的 VDDS_RTC 泄漏电流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627139/am3351-vdds_rtc-leakage-current-before-nrespwron

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件:TPS65910

您好!

在处理器接收 nRESPWRON 之前、VDDS_RTC 引脚上的最大泄漏电流是多少? 希望这是 AM335x 通用器件。

客户问题是、TPS65910 PMIC VRTC 仅支持100uA 电流、直到它离开"无电源"状态。 如果在此期间 VDDS_RTC 泄漏电流大于100uA (在上电序列启动之前、nRESPWRON 置位之前)、则 TPS65910可能会卡在"无电源"状态、因为 VRTC 无法达到1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    POR 期间的最大 VDDS_RTC 泄漏电流没有规格。 TPS65910A31应用于通过 TPS65910A31 VRTC 为 AM335x VDDS_RTC 供电。