This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:ADC 参数

Guru**** 2587915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615604/am3357-adc-parameters

器件型号:AM3357

您好、Sitara 支持团队、

我想知道 AM335x 上 ADC 的以下参数。

-ENOB

SNR
-SINAD

如果您有这些参考值、请告诉我。


此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM335x 数据表修订版 J 的第5.10节列出了 ADC 规格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢你的答复。

    我检查过旧帖子。

    很抱歉、我没有阅读文档。

    如数据表所示、AM335x 的 ENOB 为11.1位

    使用该工具。

    https://www.maximintegrated.com/en/design/tools/calculators/product-design/data-conversion.cfm

    最好的雷加尔

    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。 请验证答案、以便我们可以关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sitara 支持团队:

    关于 ADC 精度、 数据表中规定了 INL 和 DNL、如下所示。

    我的客户正在请求 INL 和 DNL 的测量数据
    因为他认为数据表上的值必须得到保证。

    您能否提供 AM335x ADC 的 INL 和 DNL 的测量数据?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sitara 支持团队:

    我应该为此创建新帖子吗?

    我的客户 还需要测量 INL 和 DNL 以及的方法   
    测量环境、包括硬件和软件要求。

    有人能回答这个问题吗?


    此致、
    卡纳